This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:布局设计查询

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10816

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582093/ucc28710-layout-design-query

部件号: UCC28710
主题中讨论的其他器件: PMP10816

您好:

我对的布局设计有一些疑问  PMP10816 视图。 请查看以下内容:

1)、在中 PMP10816 设计板图像、看到了一些返工、请提供更新的设计文件。

2) 缓冲电路中的原理图显示了 12 个电阻器和 3 个电容器、但布局中仅显示了 6 个电阻器和 1 个电容器。 请您澄清一下这个问题。

3) 我正在设计与中使用的反激式变压器类似的反激式变压器  PMP10816 参考设计。 能否请您分享此设计中使用的变压器磁芯(磁芯类型或器件型号)的详细信息。

4) PMP10816 应用手册中未提及开关频率值。 在我进行输出为 58V 和 200W 的设计时、您能为此应用建议合适的开关频率吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalyani:

    更新的设计文件可在此处找到: PMP10816 参考设计| 德州仪器 TI.com

    变压器器件型号为 RLTI-1131。     有关此变压器的更多详细信息、请通过 engineering@rencousa.com 联系 Renco Electronics。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的回答。

    我下载了设计文件、但在运行 DRC 后、我发现原理图和布局不匹配。

    此致、

    Kalyani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalyani:

    让我与我们的内部团队核实一下、然后更清晰地回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:


    我想了解 RCD 缓冲器计算是如何针对初级侧完成的、因为该部分中连接了多个电阻器。

    此致、

    Kalyani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalyani:

    内部团队确认原理图已根据 PCB 上所做的更改进行了更新。 但是、布局未更新。 最新的设计文件位于此处: PMP10816 参考设计| 德州仪器 TI.com。 调优了 RCD 缓冲器以满足过冲要求。 过冲取决于变压器的漏电感、峰值初级电流和缓冲器电阻。 这是用于设计缓冲器电阻的公式、

    RSN = 2*VSN*(VSN - NPS*Vo)/(Llk*Ipri_pk^2*fsw)

    在这里、VSN 是缓冲电容器电压、NPS = Np/Ns 是初级/次级匝数比。 可以根据缓冲电容器电压纹波来设计缓冲电容器 (ΔVsn) 使用以下公式、

    CSn = VSN/(Rsn*Fsw*n ü ΔVsn)