This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:有关 TPS25751 + BQ25792 充电器配置自主运行的查询

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, TPS25751, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577822/bq25792-query-on-autonomous-operation-of-tps25751-bq25792-charger-configuration

器件型号: BQ25792
Thread 中讨论的其他器件: TPS25751BQ25798BQ25731

尊敬的团队:

在我们的设计中、我们使用 PTPS25751DREFR 进行 USB-BQ25792 拉电流/灌电流管理、并使用 PD 作为电池充电器。 该原理图已随附、供您参考。

I²C 想了解该系统可以自主运行多少、无需任何主机侧(μ C)干预或固件配置。

我们的要求是在 BQ25792 的 VSYS 输出端获得大约 7.4V/5A、VBUS/PoE 输入约为 12V、同时确保电池继续以合理的速率充电。 该系统将主要采用壁式供电、仅在外部输入不可用时才切换到电池电源。

您能否请查看原理图、帮助阐明以下几点:

  1. I²C 运行:无需 T Ü V S Ü D 编程、PTPS25751DREFR 和 BQ25792 在多大程度上可以独立运行? 当前的 strap 配置是否足以满足上述电源要求?

  2. 最小配置路径:如果需要 I²C μ F 配置、MPU(由默认 VSYS 输出供电)是否可以随后在运行时配置两个 IC 以实现完整性能?

  3. 编程和工具:这些设备是否可以使用任何标准的 μ I²C 主机(例如 Arduino、STM32 或其他通用 MCU)进行编程、或者是否需要专用接口或 GUI 工具? 由于 Aardvark 适配器在早期原型构建中相当昂贵、因此如果您能推荐任何低成本的替代方案或评估工具、我们将不胜感激。

  4. 设计优化:有关进一步减少软件依赖性或使充电器+ PD 控制器组合更加自给自足的任何建议都将非常有帮助。

  5. 此外、您能否建议从 VSYS 绘制高达 5A 电流时的热管理注意事项、以及为确保在该负载下可靠运行而提出的任何布局或元件建议。

感谢您的时间和支持。 我们期待您对我们的原理图和优化 implementation.TI_power_review.pdf 的指南提供反馈意见 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    关于 1、加载后、TPS25751 固件可在没有 I2C 交互的情况下运行并控制 BQ25792。  只要 TPS25751 连接到 USB-C 端口、BQ25792 就会启用。  但是、如果没有 USB-C 端口并且使用了不同的输入源、则 TPS25751 固件会禁用充电器。  必须修改固件以适应非 USB-C 电源。

    关于 2、 可使用 TPS25751 I2C 直通通过 I2C 重新配置 BQ25792。 TPS25751 团队可以回答 MCU 是否可以在安装固件后通过 I2C 进行操作更改。   

    关于 3、可以使用任何 I2C 主机。

    关于 4、见 1。

    为 5 时、BQ25792 封装没有散热焊盘、因此会变得非常热、超过 4.5A。  我建议 Fsw=750kHz 和 2.2uH 电感器、以获得超高效率。  将 VBUS 从 12V 降至 9V 以实现更小的 IN 到 OUT 差分也会提高效率。  最后、将 VIN、PMID、GND、SYS 和 BAT 引脚连接到尽可能多的覆铜(多层上的大平面/覆铜)以进行散热也有助于将芯片温度保持在热调节阈值以下。

    在原理图上、充电器输入多路复用器 FET 之间的 10 μ F 电容器过大。 它们可能会阻止  

    此外、我看到有 1 节电池选项?  充电器的 MINSYS 电压不能设置为高于 VREG 电压、因此对于 1 节电池、MINSYS 不能设置为高于 4.1V(而非 7.4V)。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的答复。 我有几个后续问题需要澄清:

    1. 希望您能审阅一下原理图。 我们已在电源输入端实现了双输入设计 USB-C PoE 。 充电器应能与任一电源正常工作。 您能否建议电池充电器中此设置的正确配置?
      此外、配置完成后、在源之间切换时是否会对运行时产生任何影响? 例如、如果针对非 USB-C 输入 (PoE) 进行配置、而我们稍后通过 USB-C 供电、那么这会影响运行吗? 如果是、缓解此类问题的建议方法是什么?

    2. 都是 电池充电器 PD 控制器 可以使用进行配置 Aardvark 工具 、对吧? 由于它们共用同一个 I²C Ω 路径、因此我想确认这是否正确。 我注意到 EVM 板上有两个 I²C Ω 连接器、并想验证此设置。

    3.  是否有任何封装型号可随附 散热焊盘 来提高热性能?

      您可以提出任何建议 替代解决方案 相同 更高的电流能力 、符合我们的要求、并且可以在中运行 独立模式 (没有 I²C 控制)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:  

    关于 2、 可使用 TPS25751 I2C 直通通过 I2C 重新配置 BQ25792。 TPS25751 团队可以回答 MCU 是否可以在安装固件后通过 I2C 进行操作更改。   [/报价]

    您可以使用 MCU 命令 TPS25751、以使用命令“I2Cw"和“和“I2Cr"执行“执行对 BQ25798 的 I2C 写入/读取。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    在没有回答的情况下、不确定这 21 天是如何进行的、但要回答上面的问题。  另一种充电器采用带散热焊盘的更好封装、具有相同功率级别的集成 FET。  为了提高 BQ25798 效率和热性能、您可以更改为 750kHz 开关频率、并使用 2.2uH 电感器。

    要获得更高的电流能力、您必须改用具有外部 FET 的充电控制器、如 https://www.ti.com/tool/PMP41013 中的 BQ25731

    此致、

    Jeff