Other Parts Discussed in Thread: TPS25751
器件型号: TPS25751
尊敬的 Texas Instruments 支持团队:
我们已经使用从 USBCPD 应用程序自定义网络工具获取的完整闪存二进制文件配置了来自 EEPROM 的 TPS25751D IC 补丁捆绑包映像。 我们的配置如下:
- Q1 - 9 索引(仅供电方)
- 问题 2 — 不适用
- Q3 — 不适用
- Q4 — 不适用
- Q5 - USB 2.
- Q6 - UFP
- Q7 - BC 1.2 CDP
- 问题 8 — 不适用
- Q9 — 否
- Q10 — 否
通过这种配置、我们成功通过 USB Type-C 连接器的主机端口实现了同时充电和数据传输。 请查看我们当前开发的方框图:


我们希望您在以下方面提供详细的指导:
- 目前、TPS25751D 可以为连接的器件充电、充电电压高达 5V、3A (15W)。 我想将容量扩展到 20V、5A (100W)。 请就必要的硬件和软件修改提供全面的指导。
- 我们的目标是使用相同的 USB Type-C 端口为 iPad、MacBook、任何笔记本电脑和任何 Android 手机充电。 请详细说明所需的硬件和软件更改。
- 在 TI 文档“TPS25751 针对电源应用进行了优化且具有集成电源开关的 USB Type-C
和 USB PD 控制器数据表(修订版 A)“的 9.2.2.1 可编程电源 (PPS) 部分中、该部分指出 TPS25751D 可以协商电压电平。 TPS25751D 似乎允许根据器件要求在 5V 和 21V 之间以 100mV 为增量进行电压调节。 这是正确的吗? 您能否提供一个实用的示例、说明如何使用 PPS 来满足我们的需求?
您对这些要点的见解对于我们的设计决策至关重要。 我们衷心感谢您的持续支持、并期待您的专家建议。
此致、
Mayank Mirajkar