This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518:针对 9V 556mA LED 使用 TPS92518 评估板设计

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92518, TPS92518-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586446/tps92518-using-the-tps92518-eval-board-design-for-a-9v-556-ma-led

器件型号: TPS92518

嗨、伙计们、

我正在使用 TPS92518 LED 驱动器 IC 设计一个最大 556mA 为 9V LED 的 LED 驱动电路。 我引用了评估板设计、它似乎适合我的应用。 它使用一个 100 μ H 的输出电感器。 我的问题是、当我使用 TI 的功率级设计器降压转换器拓扑、并将该电感值与设计参数一起检查波形时、我可以看到它具有非常高的纹波电流。 我想增加电感器的值以减小纹波。

image.png

使用数据表中的公式、得到大约 347uH 即可实现 20% IPP。

将其增加到 590uH 以便我可以使用表面贴装电感器是否合理? image.png

 

谢谢、

Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles、

    LED 驱动器设计为恒流 (CC) 源、而不是像传统降压转换器那样的恒压 (CV) 源。  在设计 CV 降压转换器时、通常的做法是选择直流负载电流的 10%至 40%范围内的纹波电流、然后根据负载所需的纹波电压规格来选择输出电容器。  当负载为 LED 时、情况并非如此。  TI 的在线工具旨在帮助选择 CV 降压的元件、而不是专为 LED 负载设计的 CC 降压。   

    请按照数据表方法计算电感器、输出电容、电流检测电阻器等  

    TPS92518-Q1 是一款准迟滞转换器、可调节峰值电流设定点并具有可编程的恒定关断时间。 这样做是恒定的纹波、但会根据工作点改变开关频率。  这使得高分辨率和高调光频率所需的瞬态响应非常快。  

    您能告诉我您的调光设计要求吗?  所需的调光比范围/分辨率是多少?  什么是调光频率和占空比范围?  您是否正在进行 PWM 调光、并联 FET 调光、模拟调光或多种不同方法的组合?  

    我在下面添加了 LED 驱动器基础知识视频的链接。   这将为您提供有关了解不同方法以及每种方法的优点和借鉴的基础知识。     

    LED 驱动器基础知识 — 培训视频 

    请告诉我您的应用情况、我们可以谈谈在更改元件时的合适选择以及这些更改的优缺点。

    -fhoude

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    以下是一般要求:

    - 28VDC 输入

    - 9V LED 输出

    - 556mA 最大驱动电流(5W LED 输出)

    -使用两个双通道 TPS92518 IC 的 4 个 LED

    - PWM 控制。 我们希望在 LED 驱动器 IC 中使用来自 FPGA 的 150kHz +3.3V CMOS PWM 信号。

    这些是元件值:

    -使用评估板上的相同 MOSFET (STL8N10LF3)

    -计算得出的~350uH 输出电感器、假设 Ipp 为 20%(使用 390uH 表面贴装)

    您能否为我介绍一种计算输出电容的方法? 此外、我们是需要为每个驱动器单独的 EMI 滤波器、还是可以使用一个较大的滤波器来支持所有 LED 驱动器?

    此外、此 PCB 上有一个正激式转换器、也使用+28V。 我们可以与 LED 驱动器共享转换器的 EMI 滤波器、还是应该使用单独的滤波器?

    谢谢、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles、

    这个应用是什么?  我从来没有听说过任何人使用这些部件与 150 k Hz PWM 或并联 FET 调光?  我甚至认为这是不可能的。  这是个拼写错误吗?  您的意思是 150 Hz 吗?   

    -fhoude