This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756E:连接到我的系统电源输入

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756E, BQ25750, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1585557/bq25756e-connection-to-my-system-power-input

器件型号: BQ25756E
主题中讨论的其他产品: BQ25750BQ40Z80

您好:  

如果要在使用 USB-C PD 进行电池充电期间为系统供电、我假设需要在 BQ25756E 数据表第 72 页的图 9-17 标有“系统“的位置将输入电源连接到我的系统。   请您确认一下吗?

谢谢、

William

www.ti.com/.../bq25756e.pdf

 

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    我不会将输入连接到标有 SYSTEM 的节点、因为它直接连接到电池。 您能详细介绍一下您的系统如何与电池配合使用吗?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的反馈。 实际上、您在 3 个月前查看了我的 BQ25756E 原理图页面。 Slight smileμ s

    为了便于您参考、我随附了完整的连接方框图。 对不起,我不清楚我的问题,没有给你完整的连接情况.

    电池并不直接连接到电路板、而是连接到电池集成器的 BMS 电路板。 BMS 电路板提供 16 伏电压。 BMS 板将监控电池的运行状况和充电电平...、我们将 通过 I2C 与它进行连接。  

    我回复了附有附件的电子邮件、请审核并提供您的反馈。

    谢谢、

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    很高兴再次听到您的声音! 我认为我误解了在这种情况下输入的含义。 很抱歉。 输入是 BMS 板的输入、而不是充电器的输入功率。

    如果我理解正确、则充电器的原理图与我之前看到的原理图相同。 标记为 VBAT 的节点将连接到 BMS 电路板的输入端、在该输入端使用电池。 标记为 VSYS 的节点将具有正常系统。

    这听起来是正确的连接。 如果我误解了这一点、或者您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    您能否查看随附的 PDF 文件并提供您的反馈?  

    谢谢、

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    对不起,我刚看到你的回复消息。 奇怪的是、我没有看到您昨天回复我的任何通知。

    不管怎样、我将这张图片与一些注释 相加、这些注释有望帮助解释我的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    如果您愿意通过团队会议进行讨论、请告诉我。 我可以向您发送团队会议邀请。 感谢您的支持!

    谢谢、

    William   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    我没有看到附加的 pdf。 根据这张图、我认为 DC/DC 转换器的放置位置由您决定。 如果您处于仅电池状态、并将转换器连接到 VSYS、电源将必须在反向模式下通过转换器以调节 Vout。 电源必须在正向模式下通过转换器以在充电期间调节 Vout。 我认为大多数系统都将 DC/DC 转换器放置在 SYS 节点上。

    我们有一个具有电源路径控制功能的器件 (BQ25750)、当没有输入时、电池可以直接连接到 VSYS、这在该系统中也可以正常工作。 我已通过 e2e 发送朋友申请。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的反馈、感谢您的支持和及时反馈!  

    我将 DC/DC 连接到 VSYS 节点。  我还有一个关于“TS"引“引脚的问题。 由电池集成商供应商设计的 BMS(电池管理板)拥有 BQ40Z80、该板将连接到电池组的“TS"。“。  BMS 板将处理温度。

    我侧 BQ25756E 的“TS"引“引脚应该是什么连接?  我在该引脚上有一个分压器选项、   

    请告诉我。 提前感谢。

    P.S. 我在 e2e 上看不到您的朋友的请求、请让我知道在哪里查找。 我很高兴接受它。

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    如果 BQ40Z80 连接到电池组、则可以 使用 TS 引脚来监测与充电相关的其他元件的温度(电感器或 MOSFET 温度)、也可以通过在 I2C 寄存器中设置 EN_TS = 0 来删除该功能。

    您可以转至 e2e 上的个人资料、应该会有一个“朋友“选项卡和一个下拉列表、允许您选择“您的审核请求“。

    此致、
    Michael