This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:采用 UCC287506 的高功率反激式器件

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1587133/ucc28750-high-power-flyback-using-ucc287506

器件型号: UCC28750
主题中讨论的其他器件: TPA3255UCC28056

大家好
我一直在尝试使用 UCC287506 (100kHz) 设计反激式电源
正在使用反激式拓扑
规格如下:
50V 输出
75W 至 250W 连续
和 500-550W 峰值(或更多)
该电源将在 PBTL 配置中为 TPA3255 供电
编辑:输入为全桥整流 电源
标称电压为 230V 交流
输出为 50V 直流

到目前为止、在启动保护之前、我只能拉动大约 160W 的功率
image.png
Rcs 使用 180m Ω、CCS + 2K2 Rslope 使用 470pF  
MOSFET I Use (TO263) Rgate 为 33 Ω
使用上述配置、我可以拉 160 瓦

image.png
image.png
上图是所用变压器的规格(2mm 处的 PQ4040 磁芯间隙)

问题是,当我降低 RCs (110mOhm ),当我插入电源输入时 RCs 立即爆炸(额定 230V 交流电压)
摧毁 MOSFET、Rgate 和 UCC287506

问题是、如何使用 UCC287506 将峰值功率拉至至少 550W?



谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricky、

    请分享完整的输入/输出规格、以便我们可以验证此器件是否适用于此应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入为全桥整流 市电
    标称电压为 230V 交流
    输出为 50V 直流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricky、

    对于反激式转换器而言、250W 连续和 500W 峰值功率过高。 我建议在此类应用中使用 PFC (UCC28056)+ LLC (UCC25661x)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Somnath

    我 知道我应该转到另一种拓扑
    但现在我处于一种无法做出任何选择的状况  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricky、

    请分享 原理图进行审阅。 共享输入和输出电压范围会更好。