This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566238:TPS566238RQFR webench 功率仿真

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1587500/tps566238-tps566238rqfr-webench-power-simulate

器件型号: TPS566238

设计目标:
输入范围:3.6V - 5.6V
输出:3.5V
我们使用 Webench Power Designer 并建议使用 TPS566238RQFR 进行实施。随附了建议的电路图。但是、在仿真期间、我们发现当输入电压低于 4.2V 时、输出电压低于 3.5V。
这是芯片本身的问题还是 Webench Power 的错误?  sch.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    这是 webench 问题、我们将处理并关闭该问题。

    令人遗憾的是、

    Haseen。