This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172EVM:器件加热过多。

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25172EVM, BQ25172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565479/bq25172evm-device-is-heating-up-too-much

器件型号: BQ25172EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25172

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户在制作自己的 PCB 之前对 BQ25172EVM 进行测试。

在此过程中、BQ25172 过于升温。

我认为 BQ25172 是线性充电器、因此是可行的。 但我需要确认正常使用。

  1. 输入电压:5V
  2. Iset : 500mA
  3. TS:10K — 下拉
  4. TMR:4 小时
  5. VSET:1 节(62K Ω)

是否可以使用? 还是为了提高热性能、应该降低输入?

我认为功率耗散为 (5V-1.33V)*0.5A = 1.835W。 它是在最高结温范围内的值。

请检查此问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    为了实现更高效的充电和更小的热输出、始终建议使用较低的输入电压。  

    很难说仅功率一项就会导致温度高于最高结温、因为它可能是环境温度和实际 PCB 设计等因素的影响。

    该器件提供 TSHUT 和 TREG 功能、作为防止达到最高结温的保护措施。 如果触发了这些事件、则可能表明功率耗散位于器件功能的上限。 客户是否会看到电流由于 TREG 而降低或器件由于 TSHUT 而关断?

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    感谢您的支持。

    -我的客户现在使用 EVM 测试,而不是他们自己的 PCB。 所以我认为实际的 PCB 设计目前不是问题。

    -环境温度为室温,约 25 度。

    -我的客户没有看到任何故障报警。 (STAT 引脚以 1Hz 的频率闪烁)

    -我的客户没有看到由于 TREG 或 TSHUT 电流降低。

    这里提供了更多测试结果。

    1.3.3Vin, 500mA 充电电流,单镍氢电池充电:STAT 引脚在充电开始 2 小时后变为高电平。 (电芯电压:1.45V)

    但电芯仅为 330mA 充电 (满容量为 1000mA。)

    2. 4.4Vin, 500mA 充电 电流,单镍氢电池充电:STAT 引脚直到 3 小时后才变为高电平。

    充电开始后 2 小时后:电芯电压为 1.48V

    充电开始 2.5 小时后:电池电压为 1.513V

    充电开始 3 小时后:电池电压为 1.510V

    ->我认为电池容量为 1000mA、充电电流为 500mA、理想情况下、充电将在大约 2 小时后完成。

    但在 2 小时后、甚至 3 小时后、充电也未完成(STAT 引脚不会变为高电平)

    由于加热、我的客户停止使用断开 Vin 进行充电、但如果他仍在充电、充电将继续进行、直到完成 4 窗口计时器。

    BQ25172 在充电 2 小时后会快速升温。 我认为这也是充电完成的证据。 只有 STAT 引脚不会变为高电平。

    我的最后一个问题是为什么 BQ25172 无法指示充电完成状态、并且这种升温症状会影响正常使用。

    大家都知道、这种加热对器件的使用寿命是不利的。 您是否可以保证即使设备始终超过 100 度的使用寿命?

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    -我的客户没有看到任何故障报警。 (STAT 引脚以 1Hz 的频率闪烁)[/报价]

    我认为 TREG 不会因为 STAT 引脚以 1Hz 的频率闪烁而反映。 器件将继续充电、但电流会降低。

    但该单元只收取 330mA 费用 (全部容量为 1000mA h)

    这是意料之外的。 是否有任何其他负载连接到 VOUT 引脚? 对于 1000mA 电池、预计 2 小时的 500mA 充电应该足够、除非充电电流减小。 在此充电过程中测得的充电电流是多少?

    [引述 userid=“464516" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565479/bq25172evm-device-is-heating-up-too-much/6028888

    ->我认为电池容量为 1000mA、充电电流为 500mA、理想情况下、充电将在大约 2 小时后完成。

    但在 2 小时后、甚至 3 小时后、充电也未完成(STAT 引脚不会变为高电平)

    [/报价]

    如果 TREG 正在降低充电电流、这可能是充电未完成的原因。 此外、这种镍氢电池充电器使用基于计时器的充电、因此它会尝试为 CHM_TMR 段充电、最短时间为 4 小时。 除非 VOUT 超过 VOUT_OVP、否则充电将在选择的 4 小时内继续。

    正如您所知、这种加热对设备的使用寿命是不利的。 即使设备始终超过 100 度、您也能保证使用寿命吗?

    器件结温的建议运行条件范围为–40 至 125°C、因此这对于器件来说应该是合适的。

    此致、

    Juan Ospina.

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    感谢您的支持。

    首先、我对数据表有疑问。

    - VOUT 上升和 VOUT 下降之间的区别是什么? 我认为、如果电池电压达到 1.45V、镍氢电池充电器会停止充电。

    我的客户测试了更多、结果如下。 您能否在相同的条件下进行测试以进行验证?

    案例 1

    [ Vin:4.4V / Iset:450mA / TS:10K — 下拉/ TMR:4hr / Vset:1 节 (62K)]
    -。 充电 2 小时后电芯电压:1.48V
    -。 充电 2 小时 30 分钟后的电芯电压:1.513V
    -。 充电 3 小时后的电芯电压:1.67V ->充电电流仍为 450mA。 电池正在升温。
    -。 我的客户特意断开了 Vin。
    -。 IC 表面的温度为充电 3 小时后的 60.1°C。
    -->为什么 BQ25172 在这种情况下不停止充电?

    案例 2.

    [ Vin:3.6V / Iset:450mA / TS:10K — 下拉/ TMR:4 小时/ Vset:1 芯间歇性 (47k)]
    -。 充电 45 分钟后的电芯电压:1.422V,本例中 IC 表面的温度为 50.3°C。 IC 停止充电。
    -。 45 分钟后的电池容量: 关于 330mA
    -->为什么 BQ25172 即使充电未完成也会停止充电?

    请检查这些问题。 谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase  

    我正在协助 Juan 解决这个问题、并有一些想法。

    BQ25172 上电时应启动 4 小时充电周期 (VSET=62k、TMR36k)、STAT LED 将亮起。  

    如果 TREG 处于活动状态、充电电流将降低、可以检查 ISET 引脚正常时的充电电流为 1V。  TREG 活动电压更低时。

    如果 TSHUT 运行、则器件处于睡眠模式、则 STAT 引脚将为高电平。 将在温度下降时恢复并恢复充电。

    电池电压 OVP 将停止充电、但 STAT 引脚将闪烁不会变为高电平。

    一些检查和信息可能会有所帮助:

    1.) 电池和 BQ25172 输出之间的电流表、这之前导致了问题。

    2.) 确保没有连接到 VSET 或 TMR 测试点 DVM、这会导致配置错误。

    3.) 什么是电池部件号或型号信息?

    4.) 是否可以获得测试设置的图片?

    5.) TS 引脚是连接到电池 NTC 还是 EVM 上的 10k 电阻器?

    我将在实验中对此进行更详细的介绍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill、Juan:

    感谢您的支持。

    从我的客户那里得到答案后、我将进行回复。

    在此之前、您能否查看第一个问题?

    - VOUT 上升和 VOUT 下降之间的区别是什么? 我认为、如果电池电压达到 1.45V、镍氢电池充电器会停止充电。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase

    - VOUT Rising 和 VOUT Falling 之间有什么区别?

    1.7V 至 1.45V 之间的转换只会清除闪烁 LED 故障条件。

    对于 VOUT_OVP 上升、这将是正常充电周期、STAT 引脚低电平,电池充电电流 — 当 VOUT (BATTERY) 达到 1.7V/电池 OVP 被置位时、STAT 引脚闪烁、充电电流停止。

    对于 VOUT_OVP 下降 — 单元将保持该条件,直到 VOUT 降至 1.45V/Cell。   此时、STAT 引脚将停止闪烁并进入关闭状态。  充电不会开始、电池没有电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase

    一些其他信息。

    我已在客户配置中使用 EVM 运行了几个充电周期、即  VSET=62k (1S)、TMR=36k(4 小时)。  电池是 FDK HR-AAULT。  

    Vin 为 5V 时的充电电流 500mA。

    未看到客户报告的提前关机时间、充电时间为预期的 4 小时。

    IC 将达到 60°C 以上、但不会进入 TREG。  

    将充电电流减小到 250mA 将使温度降低约 10°C。

    将输入电压降至 3.3V 会将温度再降低约 10°C。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    感谢您的支持。

    关于您的充电测试使用 FDK HR-AAULT、我在谷歌搜索中找到了它。 其容量为 1000mA

    如果充电电流为 500mA、我认为应该在大约 2 小时后完成充电。

    但在您的描述中、似乎充电由于 4 小时计时器而停止、而未完成充电。

    您能给我提供更多信息吗?

    我会给您一些关于您的请求的图片。

    3.) 什么是电池部件号或型号信息?

        

    4.) 是否可以获得测试设置的图片?

        

    5.) TS 引脚是连接到电池 NTC 还是 EVM 上的 10k 电阻器?

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase

    [引述 userid=“464516" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565479/bq25172evm-device-is-heating-up-too-much/6055347

    关于您的充电测试使用 FDK HR-AAULT、我在谷歌搜索中找到了它。 其容量为 1000mA

    如果充电电流为 500mA、我认为应该在大约 2 小时后完成充电。

    但在您的描述中、似乎充电由于 4 小时计时器而停止、而未完成充电。

    您能给我提供更多信息吗?

    [/报价]

    使用 FDK HR-AAULT (1050mA) 在 500mA 充电电流下进行的测试是为了调查客户报告的提前终止、即 2 小时。   

    客户配置为 4 小时 (TMR=36k)。  

    1000mA 电池的建议充电电流为 0.1C 或 100mA。  这也将是 10 小时的充电时间(TMR=18k 欧姆)。  

    但在您的描述中、似乎充电由于 4 小时计时器而停止、充电未完成。

    BQ25172 是计时器基础充电、时间由 TMR 引脚设置。  如果设置为 4 小时、它将在该持续时间内充电、即充电完成。

    没有基于-V/T 或 Δt /T 完成充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase

    感谢您提供电池和测试设置的图片。

    1.2V 时的电池 950mA、看起来不错。   

    如上所述、我建议在计时器设置为 10 小时的情况下以 100mA 充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    很抱歉、由于韩国假期过了很长一段时间才回复。

    我觉得 10 小时充电时间太长了。 根据客户的情况、您认为最大充电电流是多少?

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase

    我认为 10 小时充电时间太长了。 根据客户的情况、您认为最大充电电流是多少?

    我找不到此电池的任何在线数据、没有制造商推荐的基于计时器的充电器设置指示。   

    一个安全的环境是 100mA 10 小时。  下面我列出了一些其他选项。   

    需要查看的其他几项设置:

    1.) 200mA (ISET=1.5k)、计时器为 4 小时(TMR=36k、持续 4 小时)

    2.) 166mA (Iset = 1.8k)、计时器为 6 小时(TMR = 27k、6 小时)

    3.) 125mA (ISET=2.4k)、计时器为 8 小时(TMR=24k、持续 8 小时)

    4.)  100mA (ISET=3.0k)、计时器为 10 小时(TMR=18k 且持续 10 小时)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    感谢您的支持。

    我的客户根据您的建议进行测试。

    这还有一个问题。

    我是否可以将充电计时器值设置为 4 小时以下? 我的客户希望将计时器设置为 2 小时。

    (将电阻值设置在 36k Ω 和 45k Ω 之间)

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase

    很抱歉、这不是一个选项。

    TMR 和 VSET 引脚是数字电阻器、用于选择其中一个值。  设置之间没有位置。  4 小时是最小设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    感谢您的支持。

    最后、我的客户制作了包含 3 个 BQ25172 的 PCB、因此客户可以同时为 3 节电池充电。

    在测试中、他们发现即使使用相同(类似)的空电池进行测试、充电完成时间也不同(类似)。

    (即端口 1 正在充电完成、但端口 3 3 在 15 分钟后充电完成。)

    您是否有多个 BQ25172 共用一个 VIN 的基准? (使用 3 个 BQ25172s 充电是理想之选。)

    我想知道、如果 IC 共享相同的 VIN、它们之间存在任何充电时间差异。

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    他们预期的充电时间是多久? 每个电池充电大约 2 小时? 根据 VIN 和 PCB 的热性能、某些充电器会受到散热限制、比其他充电器更慢充电速度。 您是否有 3 个充电器的布局?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的怀亚特:

    感谢您的支持。

    客户现在在多种情况下进行测试。 我会在测试完成后进行更新。

    此致、

    追逐