Other Parts Discussed in Thread: BQ25172EVM, BQ25172
器件型号: BQ25172EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25172
工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我的客户在制作自己的 PCB 之前对 BQ25172EVM 进行测试。
在此过程中、BQ25172 过于升温。
我认为 BQ25172 是线性充电器、因此是可行的。 但我需要确认正常使用。
- 输入电压:5V
- Iset : 500mA
- TS:10K — 下拉
- TMR:4 小时
- VSET:1 节(62K Ω)
是否可以使用? 还是为了提高热性能、应该降低输入?
我认为功率耗散为 (5V-1.33V)*0.5A = 1.835W。 它是在最高结温范围内的值。
请检查此问题。 谢谢。
此致、
追逐