Other Parts Discussed in Thread: TPS25751
器件型号: TPS25751
您好!
我使用 TPS25751D 制作了定制原理图和硬件。 如下所示

电路板上有 4 个 USB Type-C 连接器、每个 USB 连接到一个 TPS25751D。 TPS25751D 的所有输出均连接至 5V 至 3.3V SMPS。 我们需要采用以下方案:一个板应该从 USB 电缆电源供电、然后该板应该通过其他 USB 连接器为另一个板供电。 我们可以向电路板接收电源、但电路板无法提供电源。 请告诉我们应该做些什么。 如果您愿意、我可以提供其他信息。
非常感谢!