This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55189-Q1:VOUT 引脚配置

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55189-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586432/tps55189-q1-vout-pin-configuration

器件型号: TPS55189-Q1

尊敬的 TI 支持团队:

我是电子产品的学生和初学者、我目前正在研究一个设计直流/直流转换器的项目、并且希望使用  TPS55189-Q1 。 我正在为此器件创建原理图、但我不完全确定我的设计是否适合我的预期用例。

我的目标是建立一个 降压/升压转换器 输入电压为的放大器 5V 和的可调输出电压范围 0.8V 至 22V 。  

您能否请查看我的原理图并告诉我它通常是否正确?
我特别不确定 VOUT 引脚配置 以及我是否为该应用正确连接了它。

其他问题:  

  • 找不到 22 µF / 50V 电容器、因此我正在考虑使用 6 × 10 µF 而不是 4 × 22 µF 这将提供约为的有效输出电容 48–54 µF 。 这是可以接受的吗?
  • 启动 TPS55189-Q1 包括 内部检测电阻 (RSENSE) 或为 R4 用于此目的的三个主要原因是什么?
  • OR 为 R4 以及的 RC 滤波器 R4 COUT 初始误差源

典型应用电路

image.png

My Circuit 创建于 KiCad

image.png

非常感谢您的时间和支持!

此致、
Armin

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:
    我已经知道了 ISP isn 连接到一个内部放大器、即 电流限制 可以使用进行设置 R4 电阻器 (电流检测电阻)。

    我有两个后续问题:

    1. 如何为选择合适的值 电流检测电阻 (R4) 因此、Rsns = VSNS / IOUT_LIMIT ->在我的用例中 、IOUT_LIMIT 应是 50mA @ 12V、并且 输出功率应针对不同的输出电压相应地调整? VSNS 是可变的 、所以我可以通过 I²C 更改它吗?

    2. 含义 开尔文连接  这些是特殊电缆吗? 电流检测电阻是分流器还是普通电阻器?   

    再次感谢您的帮助!

    此致、
    Armin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Armin:

    感谢您的反馈,专家明天会回复您。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Armin:

    1.  6 × 10 µF  50V 直流额定值是可行的

    应根据满足的最大负载电流设置电流检测电阻。 该方程就像您提到的、

    Rsns = VSNS / IOUT_LIMIT。   VSNS 可通过 I²C Ω 更改。

    3. 。  开尔文连接是一种布局方法、您可以使用谷歌查看并参考我们的用户指南 EVM 布局。

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    非常感谢您的答复。 我将检查如何正确设置开尔文连接。

    您能快速查看我的原理图来看看是否存在任何重大或严重错误吗?
    我使用网络标签使电路更易读和更有条理。

    我还有一些其他问题:

    • 建议放置一个较小的电容器 0.1 µF 电容器 旁边的 6 ×μ F 10 µF 输出电容器 、靠近引脚?

    • 我可以离开了 FB/INT 使用时引脚未连接 I²C 控制

    非常感谢您的帮助。

    此致、
    Armin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅下面的 COMP 和 ISP、ISN 设计  

    • 建议放置一个较小的电容器  0.1 µF 电容器  旁边的  6 ×μ F 10 µF 输出电容器 、靠近引脚?

      是的、很好

    • 我可以离开了  FB/INT  使用时引脚未连接  I²C 控制 “是的,你可以做的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    我的计算是否不正确?

    文档说明我可以排除 C24 -> 100 pF 电容器  计算值小于 10 pF 时的对比度。 我是否应该仍然包含 100 pF 电容器、或者是否应该将您的值用于补偿设计?

    此外、我还将遵循您针对展示的设计方法 ISP isn 连接供电。

    非常感谢您的帮助,到目前为止,您一直是一个很大的帮助!

    此致、
    Armin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Armin:

    C24=100pF 应保持不变。

    不用客气。

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    非常感谢您的帮助!

    你帮了我很多:)  

    谢谢、

    Armin