This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628501-Q1:电源部分原理图审阅

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586404/tps628501-q1-power-section-schematic-review

器件型号: TPS628501-Q1

创建用于汽车地理围栏的 PCB。 我专门使用的是汽车级 IC (Q1)。 这是我决定使用的电源部分。

  1. 请帮助我了解这些电源部分的最佳布局实践。

  2. 此外、在 PCB 另一侧使用无线通信模块(如 Quectel、MAX10S GPS 和 BLE 模块)时要考虑重要点(间隙和爬电距离)。

  3. 除此之外、其他建议也是开放的。

输入:12V 电池输入(主要是铅酸)、在第一个原型中还需要反向电压保护和瞬态电压保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohan、

    我们在数据表第 29 页提供了布局指南。 此外、您还可以详细查看以下应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/slyt614/slyt614.pdf

    谢谢、

    Farheen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、A 真的很有帮助  
    但除了布局外、其他所有东西看起来是否都很好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohan、

    来自原理图、

    • 输入电容器低于建议值。 请使用 10uF。
    • 对于输出电容器、考虑到降额和容差后、请确保具有 18uF 的有效输出电容。

    此外、这些探头的用途是什么:

    休息看起来很好。

    谢谢、

    Farheen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些探针为 TP(测试点)。
    我从 Webench 获取了这个原理图。 从 WEBench 生成原理图时是否有任何建议、因为我在使用 WEBench 后没有浏览数据表、这是由 TI 专家制作的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     “你在担心我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是工作吗 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohan、  

    输入电容器现在看起来正常。

    对于输出电容器、47 μ F 很好、我提到最小有效值为 18uF。 47 μ F 优于 22 μ F。

    我始终建议还使用数据表验证原理图。

    谢谢、

    Farheen