This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180DESIGN-CALC:为什么变压器比率不允许高于电子表格中的 1:4

Guru**** 2769905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580710/lm5180design-calc-why-the-transformer-ration-does-not-allow-to-go-higher-than-1-4-in-your-spreadsheet

器件型号: LM5180DESIGN-CALC
Thread 中讨论的其他器件: LM5180

我们正在设计高输出电压/输入电压比反激式器件。 我们真的很喜欢您的电子表格、但为什么变压器比率不允许高于您电子表格中的 1:4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您能分享输入和输出要求吗?

    变压器可能具有较大的寄生电容、这可能会干扰稳压器的控制。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vin = 6 ~ 32V、Vo = 200V。 我们很高兴 Vin 可以实现 6 ~ 18V。 Io = 10mA。 我们尝试使用反激式拓扑。 我们希望降低对 VSW 引脚的应力、因此我们尝试将两个变压器输出串联在一起。 变压器为 1:4:4。 如果将输出串联、比率将生效为 1:8。 两个输出 以双线制方式缠绕。 感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    感谢您的共享输入和输出要求。 它看起来、对于 6V 输入、占空比高于建议的 75%。 如果您可以将 3 个绕组串联而不是两个绕组串联、则设计可以涵盖 6V 至 32V 输入范围。  

    请参阅以下有关 PSR 反激式输出堆叠的应用手册。

    https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZT298

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助我了解为什么我们的占空比超过 75%? 请注意、我们的负载非常轻。 您如何确定非连续模式下的占空比为 75%?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    请参阅设计工具的以下屏幕。 考虑到输出堆叠、I 为 100V/0.01A 输出选择了 1:4 的匝数比。 对于 6V Vin、占空比为 80.7%、请检查。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您向我展示您的计算电子表格。 我注意到您使用了 1 个输出来避开 1:4 的限制。 在这种情况下、您能否确认占空比不是您现有占空比的一半? 不确定芯片在内部的工作原理、DCM 反激式转换器的占空比必须满足功率平衡要求? 从功率平衡的角度来看、1/2 Vin x Ipk x D x 0.85(效率)= 200V x 0.01A、假设 Vin = 6V、Ipk = 1.5A、则 D 为 44%。 谢谢。

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    是的、我对 100V 输出使用了 1:4 的匝数比。 我想您还计划为 200V 输出堆叠 2 个 1:4 输出。 设计工具仅限于使用最大 1:4 输出、以获得出色性能。  

    LM5180 采用可变频峰值电流模式 (VFPCM) 控制架构、有三种可能的工作模式、如下所示。  数据表第 12 页提供了工作模式以及相对于输入电压和负载的频率

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinu:

      我想我会解释一下工具溢出的占空比与根据功率平衡计算出的占空比之间的差异。 工具中的数字是最大占空比。 它只应在重负载下发生。 对于我的设计、它只应出现在 200V@20mA 输出时。 当我的负载仅为 200V@10mA 时、 占空比应为 45%或更低。 输出没有说明。 我的另一个“抱怨“是,你的工具限制最大比率为 1:4 没有充分的理由。 我希望您可以帮助我联系您的设计人员以讨论这些问题。 也就是说、该工具是一个很好的工具。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    器件工作模式会根据负载而变化。 在较轻负载期间、器件在 FFM 模式(可变频率 DCM)下运行、频率在 12kHz 至 300kHz 之间变化。  

    我将联系工具设计团队进行检查。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、  

    另请 注意、对于 LM5180 MOSFET、该 MOSFET 位于器件内部、开关节点电压不应超过器件绝对最大值  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Shinu。 这是我们想要提高口粮的原因之一。 如果我们可以获得更小的 Np/Ns、则可以在 MOSFET 关断时使开关节点具有更低的电压。  

    您能帮助我了解为什么在 Vin=6V 时、控制器会进入 BCM、而不是 DCM。 我相信结果,只是想了解背后的逻辑。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    Shinu 现在已下班、可以在星期一上联系您。

    感谢您的耐心、

    Carter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    BCM 允许更大的输出电流、同时仍保持 DCM、例如在每个周期将 MAG 电流恢复为零时的行为。

    以下图片供参考。   

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shinu ,我知道你还在等待开发者的回答,但我找到了一种方法,有点,更接近我的答案,并想与你分享。 我没有请求单个输出、而是选择了双路输出、这样我就可以获得有效的 1:8 pri 与 sec 比率。 我分配了相同的额定电流、系统给了我一些东西、我可以进行分析。 谢谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    感谢您的更新。

    我仍在等待得到一个正确的更新, 将共享,只要我有相同的信息.

    谢谢。