This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2893:UCC2893 和 UCC2894 之间的区别是什么?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, UCC2894, UCC2893

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1587137/ucc2893-what-is-difference-point-between-ucc2893-and-ucc2894

器件型号: UCC2893
主题中讨论的其他器件: UCC2894、UCC2897A UCC2891UCC24612

大家好:

我的一个客户正在考虑将 UCC2893 或 UCC2894 用于其下一款产品。

此时、他们有以下问题。
请你给我答复。

他们正在考虑设计一个具有 PFC +有源钳位电路的电源。
问题 1:
UCC2893 和 UCC2894 之间的区别是什么?
是否仅 CS 阈值电压和 LINEOV 引脚?
 (UCC2893=0.75V +无 LINEOV 引脚、UCC2894=1.27V + LINEOV 引脚)   

问题 2:
您能告诉我如何确定哪一种更适合他们的应用吗?

问题 3
我们可以在器件数据表的原理图上看到“同步整流器控制“模块。
对于有源钳位电路、这是“同步整流器控制“的强制性模块吗?
此外、您是否有任何推荐的 TI 器件用于“同步整流器控制“?
 

问题 4 我们发现 UCC2897A 是采用 UCC2893 的类似器件。
   UCC2893 和 UCC2897A 之间的主要区别是什么?
   UCC2897A 也优于 UCC2893
   因为 UCC2897A 比 UCC2893 新?

非常感谢您的答复。

Kazuya。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    是的、这是正确的。

    q4. 我们发现 UCC2897A 是采用 UCC2893 的类似器件。
       UCC2893 和 UCC2897A 之间的主要区别是什么?
       UCC2897A 也优于 UCC2893
       因为 UCC2897A 比 UCC2893 新?

    是的、建议使用 UCC2897A、因为它是更新的有源钳位控制器。  

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您发送 编修。

    他们将在  UCC2893/94 或 97A 前使用 PFC 器件。
    这些器件的输入电压约为 400V。

    在这种情况下、您认为哪一款器件最合适? 它是 UCC2897A 吗?

    如果是、请您告诉我原因是什么?

    非常感谢您的答复。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:  

    实际上、如果转换器的输入电压为 400V、则意味着主 FET 和 AUX FET 的额定电压必须至少为 400V。  

    有两种方法可以在有源钳位转换器中实现 AUX FET:使用低侧 P 沟道 FET 或使用高侧 N 沟道 FET。  

     具有高额定电压的 P 沟道 FET 很难找到、因此采用高侧 N 沟道 FET 可能更合适。  

    此时可以使用 UCC2893/UCC2894:

    UCC2897A AUX 输出仅配置为与 P 沟道 FET 配合使用:

    因此、客户可能应使用 UCC2893/UCC2894、因为它可以驱动高额定电压 的高侧 N 沟道 FET。  

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    非常感谢您的支持。

    我可以问您一个问题、如下所示?
    客户将使用有源钳位正激式转换器。

    Q  
    在这种情况下、您认为哪一款器件更好? UCC2893 或 UCC2894?
    如果 ucc2893 更好、您能告诉我原因是什么?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kazuya

    如上表所示、UCC2893 具有集成的 110V 启动电路。 输入为 400V、因此不能使用该特性。 因此建议使用 UCC2894。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    非常感谢您的答复。

    您的回复对客户和我都很有帮助。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。