This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:询问 bqStudio 上的 BQ34Z100-R2 的目标检测和放大器;固件更新问题

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQSTUDIO, BQ34Z100-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1587807/bq34z100evm-inquiry-regarding-target-detection-fw-update-issue-of-bq34z100-r2-on-bqstudio

器件型号: BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-R2、BQSTUDIO、BQ34Z100

您好、

关于使用 bqStudio 进行 BQ34Z100-R2 评估时遇到的问题、请联系您的帮助。

我们目前遇到以下问题:

  1. 在 bqStudio 启动期间、目标选择显示“该器件与该应用不兼容“。
    并且列表中不会显示正确的目标器件 (bq34z100_v2_02_xx / 0100_2_02)。

  2. 从以下位置下载的官方固件包:
    www.ti.com/.../BQ34Z100-DEVICE-FW
    安装程序生成“0100_2_02-bq34z100.bqz",“,</s>、
    但即使放在“C:\ti\BatteryManagementStudio\config\“目录下、
    bqStudio 仍无法识别此目标。

  3. EVM 似乎可能包含较旧的固件版本(例如 0100_0_06)、
    可能与最新的 bqz 文件(0100_2_02 系列)不兼容、
    从而导致目标检测故障。

  4. 由于无法识别目标、因此我们无法执行固件更新(.srec 编程)、
    从而无法使用标准程序更新 EVM 的固件。


问题

  1. 是否有方法使用当前版本的 bqStudio 来更新运行旧固件(例如 0100_0_06)的 BQ34Z100-R2?

  2. 是否可以获取与旧固件系列 (0100_0_06) 对应的 bqz 文件?
    但在 TI 网站上似乎没有提供此信息。

  3. 或者、是否有低级或 ROM 模式过程可以在未正确检测到目标时强制更新器件固件?

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下由团队成员审核。  

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) 可以、您可以使用 BQstudio 将任何固件版本刷写到您的器件上。

    2) 应在此处获取 0.07、 BQ34Z100-DEVICE-FW 固件|德州仪器 TI.com

    3) 您可以强制打开和 34z100 bqz、以刷写固件。

    此致、

    Diego