Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQSTUDIO, BQ34Z100-R2
器件型号: BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-R2、BQSTUDIO、BQ34Z100
您好、
关于使用 bqStudio 进行 BQ34Z100-R2 评估时遇到的问题、请联系您的帮助。
我们目前遇到以下问题:
-
在 bqStudio 启动期间、目标选择显示“该器件与该应用不兼容“。
并且列表中不会显示正确的目标器件 (bq34z100_v2_02_xx / 0100_2_02)。 -
从以下位置下载的官方固件包:
www.ti.com/.../BQ34Z100-DEVICE-FW
安装程序生成“0100_2_02-bq34z100.bqz",“,</s>、
但即使放在“C:\ti\BatteryManagementStudio\config\“目录下、
bqStudio 仍无法识别此目标。 -
EVM 似乎可能包含较旧的固件版本(例如 0100_0_06)、
可能与最新的 bqz 文件(0100_2_02 系列)不兼容、
从而导致目标检测故障。 -
由于无法识别目标、因此我们无法执行固件更新(.srec 编程)、
从而无法使用标准程序更新 EVM 的固件。
问题
-
是否有方法使用当前版本的 bqStudio 来更新运行旧固件(例如 0100_0_06)的 BQ34Z100-R2?
-
是否可以获取与旧固件系列 (0100_0_06) 对应的 bqz 文件?
但在 TI 网站上似乎没有提供此信息。 -
或者、是否有低级或 ROM 模式过程可以在未正确检测到目标时强制更新器件固件?
谢谢、
Conor