This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82912:IBB 配置和估算电压纹波

Guru**** 2766245 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM82912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1588075/tpsm82912-ibb-configuration-and-estimated-voltage-ripple

部件号: TPSM82912

尊敬的团队:

TPSM82912 是一款具有集成铁氧体磁珠滤波器的低纹波降压模块、因此我们想在 IBB 配置中使用它来生成负电压、是否可行?

选项 1) 12V 至–5V  

选项 2) 5V 至–5V

 

由于我们需要尽可能低的纹波、我们的问题是:

1) 当通常降压中的 TPSM82912 具有低 Vout 纹波(以 uVrms 为单位)时、IBB 配置中的预期纹波是多少? 也以 uVrms 为单位

2) 在效率和电压输出滤波器方面、您会推荐 Abowe 的哪个选项?

3) 我看到 somw 应用手册 (snva856b) 和 EVM (slvuc22) 用于 simillar 应用、但他们建议在铁氧体磁珠之前而不是之后连接 FB 盒? 他们在这一 线程中说 、在铁氧体磁珠后连接 FB 引脚“有助于在负载条件下进行直流调节、但不会改善图 2-2 (slvuc22) 中所示的高频尖峰。  为了获得最佳稳定性并在输出电容器要求和 BOM 数量之间实现平衡、我建议在 EVM 上配置的铁氧体磁珠滤波器之前保持 FB 感应。 “

与连接在铁氧体磁珠之前或连接的 FB 引脚相关、对稳定性和 BOM 数量有何影响?

 

4) 在 slvuc22 图 2-2(铁氧体磁珠后)中、给出更好的纹波、如图 2-1 (Before modian folm) 所示

您能告诉我们如何 使用额外的 LC 或铁氧体磁珠滤波器消除高频尖峰吗?

 

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 d、

    我们将检查并返回。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 — TPSM82912 可在 IBB 中用于产生−5V 电压。建议使用选项 2 (5V→−5V)、以提高效率并简化滤波。

    1.推荐哪个选项(效率和滤波)  

    推荐选项 2:5V→−5V。针对同一滤波器/BOM、VIN 更低→开关应力更低、效率更高、dv/dt 更小、HF 衰减更容易。
    12V→−5V 是可行的、但可提供更低的效率、更高的耗散以及更硬的 HF 滤波/热裕度。

    2.铁氧体磁珠前后的 FB 检测—对稳定性和 BOM 的影响

    在磁珠之前进行感应可以保留环路的预期极点/零点并避免添加补偿器件。  
    如果您在磁珠后进行检测:负载处的直流调节得到改善、但磁珠的阻抗出现在控制环路内→相位裕度减小、并且可能需要额外的阻尼/不同的输出电容器或 RC(会增加 BOM 和调优时间)。

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Usha:

    感谢您的回答、我将回顾一下。

    a)

    因此、采用 TPSM82912 器件的 IBB 配置时的最佳方法是  

    ->在铁氧体磁珠之前连接 FB 节点、然后铁氧体磁珠+电容器充当真正的二阶滤波器?

    ->或者在附加的第二个 LC(电感器或铁氧体磁珠) 或 π 型滤波器之后、我们是否应该使用第一个铁氧体磁珠?

    b)

    对于 SLVUC22  
    https://www.ti.com/lit/ug/slvuc22/slvuc22.pdf?ts = 1763451338180

    第一个铁氧体磁珠之后的图 2-2(FB 连接在铁氧体磁珠之前)纹波约为 1mV(您说应该是几十 uV 左右)、但也存在额外的 HF 尖峰

    因此、如果我理解正确、为了滤除该滤波、在 IBB EVM 上的第一个铁氧体磁珠之后、我们需要额外的滤波级?

    或者  第一个铁氧体磁珠能否 调整或替换为 L 以使没有这些尖峰?

    c) 您是否对 TPSM82912 器件的输入 EMI 滤波器有建议? 是否有一些 EVM 或其他 TI 参考板对其进行了评估?

    此致、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 d、

    请输入 FB 节点(根据 EVM 原理图)、它将滤除 HF 尖峰。

    此致、

    Usha。