Other Parts Discussed in Thread: TPSM82912
部件号: TPSM82912
尊敬的团队:
TPSM82912 是一款具有集成铁氧体磁珠滤波器的低纹波降压模块、因此我们想在 IBB 配置中使用它来生成负电压、是否可行?
选项 1) 12V 至–5V
或
选项 2) 5V 至–5V
由于我们需要尽可能低的纹波、我们的问题是:
1) 当通常降压中的 TPSM82912 具有低 Vout 纹波(以 uVrms 为单位)时、IBB 配置中的预期纹波是多少? 也以 uVrms 为单位
2) 在效率和电压输出滤波器方面、您会推荐 Abowe 的哪个选项?
3) 我看到 somw 应用手册 (snva856b) 和 EVM (slvuc22) 用于 simillar 应用、但他们建议在铁氧体磁珠之前而不是之后连接 FB 盒? 他们在这一 线程中说 、在铁氧体磁珠后连接 FB 引脚“有助于在负载条件下进行直流调节、但不会改善图 2-2 (slvuc22) 中所示的高频尖峰。 为了获得最佳稳定性并在输出电容器要求和 BOM 数量之间实现平衡、我建议在 EVM 上配置的铁氧体磁珠滤波器之前保持 FB 感应。 “
与连接在铁氧体磁珠之前或连接的 FB 引脚相关、对稳定性和 BOM 数量有何影响?
4) 在 slvuc22 图 2-2(铁氧体磁珠后)中、给出更好的纹波、如图 2-1 (Before modian folm) 所示
您能告诉我们如何 使用额外的 LC 或铁氧体磁珠滤波器消除高频尖峰吗?
此致、
D.