This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:栅极驱动器输出问题

Guru**** 2763305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24624, TPS22810-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579491/ucc24624-gate-driver-output-issue

器件型号: UCC24624
主题中讨论的其他器件: TPS22810-Q1

UCC24624 SR 栅极驱动器、issue.pptx 

团队、请找到有关 UCC24624 问题的随附文件。  

 

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您能否提供示波器结果、其中显示两个 FET 的 V (SD)、两个 FET 的 V (GS)、两个 FET 中的电流? 这将给出总体方案。  

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sougata、

    请在此处找到 VDS 和栅极信号的波形。 因为在该电路板上作为 SMD 元件进行焊接和测量并不容易。  

    CH1:栅极信号(意外的 PWM 信号)

    Ch2:VDS(电压< 265mV)

    客户还想询问此 IC 是否可能因电源不稳定而出现异常运行。

    根据客户的测试、每当 IC 遇到异常、如果我们在重新启动电源之前不等待 REG 引脚的电容器放电、则 IC 保持异常状态(栅极 PWM 信号不是输出)。 需要等待 REG 引脚上的电容器完全放电、然后重新为器件供电以恢复正常运行。

    此外、其终端客户还提供了以下有关在异常后可以恢复 SR IC 栅极控制信号的操作的信息:

    1.重新启动电源并确保 IC 引脚 7 (VDD) 上的电压降至 4V 以下。
    这可确保栅极控制信号恢复、该方法能够可靠地重现恢复。

    2.暂时将 SR 的 IC 引脚 3 (REG) 拉至地 (GND)。 该方法还能可靠地恢复正常运行。

    (似乎发生异常后,IC 需要复位或下电上电才能恢复正常功能。)

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    这是非常奇怪的。 您是否可以将滤波电容器从 220pF 增加到 1nF 并进行检查?

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sougata、感谢您为 UCC24624 提供解决方案。 然而、该对策(使用 220p ~ 1nF 的滤波电容器值)仍然表明当前系统没有任何改善。

    客户希望寻求您的帮助以确认以下内容:

    1. 请帮助说明:在某些瞬态条件下、转换器工作频率突然增加到大约 600kHz、同步 SR IC 进入异常闩锁锁定状态、无法自恢复。

    通常只有一个通道会锁存、而另一个通道继续正常运行→理论上不应该发生这种情况。 (PS:我们经常观察到的异常仅涉及一个信道)

    目前、唯一的恢复方法是:将 REG 下拉至< 4V(即使持续时间小于 1ms,这也很有效)。

    • 只要 REG 电压不中断、IC 就会一直卡滞
    • REG 断电并重新启动→100%可恢复

    上述行为每次都可重现。

    可疑的 RD 根本原因:高频切换 (>600kHz) 会导致 IC 的消隐/保护机制失败、从而导致逻辑混淆。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我懂了。 如果由于噪声、IC 大于 600kHz、则可能会发生故障、因为 IC 的最大频率为 625kHz。  

    您能否确认转换器何时超过 600kHz?

    客户是否会接受我们在频率超过 600kHz 时关闭 SR?

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sougata、

    LLC 转换器的上限频率为 250kHz;基本上、转换器的工作频率不会达到 600kHz。

    发生过流保护 (OCP) 时、初级侧 MOSFET 将停止开关。 存储在储能元件(电感器/电容器)中的能量会导致初级侧和次级侧的等效谐振回路中出现自振、从而释放残余能量。 振荡频率可能超过 600kHz、这会导致 SR IC 错误地检测到转换器在 600kHz 以上运行、从而触发 UCC24624 上无法恢复的闭锁情况。

     

    -黄色:门控制–初级侧  

    -绿色:栅极控制–初级侧其他通道  

    -青色:变压器次级电压  

     

    当发生该锁存时、通常仅影响一个通道、而另一个通道继续正常运行。 这会导致一个通道处于睡眠模式、而另一个通道保持有效的状态。 要复位 IC 并恢复正常运行、必须将 REG 引脚短接至地。

     

    (可以理解,当在其指定频率范围之外运行时,IC 进入保护锁存器、但它应该能够恢复、而不是保持永久锁存。 这是我们目前面临的最大问题。 如果此 IC 设计为在这种情况下不释放闩锁,请相应地通知我们。)

    -调整 IC 周围的滤波电容器 (VD1 和 VD2 上的滤波电容器连接到 GND、220pF -> 1nF) 值不能改善该问题。

    我们恳请您协助澄清上述说明、因为他们的终端客户现在对此感到担忧。

    此外、请帮助列出可能导致 IC 进入锁存模式的所有场景、并为每个场景清楚地指明它是否具有自动锁存释放功能。

     

    LLC 控制:STM32F (DSP)

    SR 控制器:UCC24624

    应用: 船舶工业充电器。

    通用:85-260VAC

    24Vout/750W

    谢谢!

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我懂了。 您是否更换过新的 IC 并发现所有 IC 都存在同样的问题?

    此外、在器件数据表中没有闩锁 I。 您可以使用负载开关(或与类似)TPS22810-Q1、它有一个称为 QOD 的放电引脚。
    我建议将 QOD 连接到 REG 引脚、 以便 在触发 OCP 时快速关闭 SR 控制器。

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sougata:  

    我`m  UCC24624 的用户 谁 要求 Brian 帮助检查这个问题,非常感谢你的支持

    n`t、我们 还在我们的产品中实现了 UCC24624 、因此这种隔离不存在补偿问题、因此请随时告诉我们该 IC 是否适合我们的应用。 。  

    我们想澄清以下几点:

    1. 超出工作频率规格
    • 我们想了解当工作频率超过指定的 625kHz 时 IC 的行为。
    • 我已经查看了数据表、但未详细说明这种情况、因此我请 Brian 帮助进行确认。
    1. 锁存模式进入条件
    • 请帮助列出可能导致 IC 进入锁存模式的所有可能情况。
    • 对于每种情况、请清楚地指出锁存条件是可以自动释放、还是需要手动复位。

    非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 超出工作频率规格
    • 这可能是由 DCM 振铃引起的。 IC 认为 DCM 振铃真实地导通和导通 SR。 SR 导通后、没有足够的电流维持导通、它会快速关断。 然后 SR 自行保持导通和关断、从而导致高频开关、就在 SR 侧。 是否可以在 VD 引脚上添加一个位电容器来衰减来自检测级的 DCM 振铃? 或者、您的可更改突发阈值、使转换器能够在更高的功率级别下突发。 这也会有所帮助。 此外、您可以在 SR 上使用缓冲器来帮助抑制 DCM 振铃

    2. L 获取模式进入条件

    您可以尝试在初级侧开关开始工作之前为 SR 驱动器上电吗? 让我们知道发生了什么。 这会更改 IC 的启动序列。 我们可以从这里开始。

     谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bing

    今天好、感谢您的支持

    `ve 在两个 VD 引脚上均增加了 220pFn`t 1nF、但这完全是剂量~工作原理。

    您的建议很好、很有帮助、但现在我们需要首先了解场景的行为。

    请书必须让我们在以下的点,因为没有任何关于这一点的描述,  

    1.我们想详细了解当工作频率超过规定的 625kHz 时 IC 的行为。  

    2.它会被 锁存吗?

    3. 如果操作频率回到指定范围,它是否会从锁存器恢复工作?

    谢谢你。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、UCC24624 没有频率限制。 它遵循逻辑和最小导通/最短关断时间要求。 该器件旨在支持高频功能。 因此、如果逻辑正确、控制器将以该频率进行开关。 当不再发生误触发且器件停止开关时、逻辑会断开。 当正常开关恢复时、器件会恢复开关。 此外、该器件还具有睡眠模式特性。 当功率级未以足够高的平均开关频率进行开关时、该器件会进入睡眠模式并停止开关。 当看到功率级再次以更高的频率进行开关时、器件会恢复开关。您是指这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bing

    n`t 可以确保 IC 不会进入睡眠模式、因为开关频率必须高于 9kHz(睡眠模式进入阈值)

    另一点是、当频率变得更高时、IC 可能从睡眠模式恢复工作、但在我们的应用中、IC  永远不会回来工作。

    如前所述、 它通常仅影响一个通道、而另一个通道继续正常运行。 除非我们将 REG 引脚短接至地以创建复位、否则异常通道绝不会恢复工作。

    根据 Sougata`s 反馈、如果 IC 由于噪声而大于 600kHz、则可能会发生故障、因为 IC 的最大频率为 625kHz

    耦合您 是否提供了有关故障情况的更多信息? 高频振铃是问题的原因、对吧?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以测量 IC 功率 VCC 电流? 我们需要知道 IC 是否仍处于睡眠模式。 IC 不会查看单个开关周期频率。 它会长期查看平均开关频率。 此外、您能否检查 REG 引脚电压以确保 IC 正确上电?  

    关于噪声、正如我提到的、这是由 DCM 振铃引起的错误导通。 一旦发生导通、最短导通时间会导致负电流、这将使另一个 SR 导通。 另一方面、当导通时间最短时、还会得到负电流。 系统处于自振荡模式。 在此模式下运行的 IC 没有任何问题。 逻辑都正确。 但这种操作是不可取的、我们需要找出一种防止这种情况发生的方法。 缓冲器、突发模式电平调整会尝试从源地址解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bing、

    假设 IC 进入睡眠(待机)模式、那么一旦工作频率提高、它便能够恢复工作

    但在我们的应用程序中,它永远不会回来,这是最令我们困惑的事情。 您是否向我们提供了一些信息、IC 是否会有这样的行为?

    (由于电流太小,我`m 不确定我们是否能够精确测量 Vcc 电流,但我们会尝试。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 我们确实看到了一些情况、在启动期间、首先施加 VCC、然后 LLC 开始开关时、转换器有可能无法启动。 建议在施加 VCC 之前放置转换器开关。 在 IC 已经处于活动状态并卡在睡眠模式后、我们没有观察到任何内容。 IC 始终能够退出睡眠模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bing
    只需与您确认一件事、

    为了您的理解、一旦运行条件恢复到指定范围、此 SR 的 IC 应该始终能够从任何锁存条件中恢复、没有任何锁存条件、SR 的 IC 永远不会恢复正常运行、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    你是对的。