Other Parts Discussed in Thread: UCC24624, TPS22810-Q1
器件型号: UCC24624
主题中讨论的其他器件: TPS22810-Q1
团队、请找到有关 UCC24624 问题的随附文件。
此致
Brian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UCC24624, TPS22810-Q1
器件型号: UCC24624
主题中讨论的其他器件: TPS22810-Q1
团队、请找到有关 UCC24624 问题的随附文件。
此致
Brian
您好、Sougata、
请在此处找到 VDS 和栅极信号的波形。 因为在该电路板上作为 SMD 元件进行焊接和测量并不容易。
CH1:栅极信号(意外的 PWM 信号)
Ch2:VDS(电压< 265mV)

客户还想询问此 IC 是否可能因电源不稳定而出现异常运行。
根据客户的测试、每当 IC 遇到异常、如果我们在重新启动电源之前不等待 REG 引脚的电容器放电、则 IC 保持异常状态(栅极 PWM 信号不是输出)。 需要等待 REG 引脚上的电容器完全放电、然后重新为器件供电以恢复正常运行。
此外、其终端客户还提供了以下有关在异常后可以恢复 SR IC 栅极控制信号的操作的信息:
1.重新启动电源并确保 IC 引脚 7 (VDD) 上的电压降至 4V 以下。
这可确保栅极控制信号恢复、该方法能够可靠地重现恢复。
2.暂时将 SR 的 IC 引脚 3 (REG) 拉至地 (GND)。 该方法还能可靠地恢复正常运行。
(似乎发生异常后,IC 需要复位或下电上电才能恢复正常功能。)
此致
Brian
Sougata、感谢您为 UCC24624 提供解决方案。 然而、该对策(使用 220p ~ 1nF 的滤波电容器值)仍然表明当前系统没有任何改善。
客户希望寻求您的帮助以确认以下内容:
通常只有一个通道会锁存、而另一个通道继续正常运行→理论上不应该发生这种情况。 (PS:我们经常观察到的异常仅涉及一个信道)
目前、唯一的恢复方法是:将 REG 下拉至< 4V(即使持续时间小于 1ms,这也很有效)。
上述行为每次都可重现。
可疑的 RD 根本原因:高频切换 (>600kHz) 会导致 IC 的消隐/保护机制失败、从而导致逻辑混淆。
此致
Brian
您好、Sougata、
LLC 转换器的上限频率为 250kHz;基本上、转换器的工作频率不会达到 600kHz。
发生过流保护 (OCP) 时、初级侧 MOSFET 将停止开关。 存储在储能元件(电感器/电容器)中的能量会导致初级侧和次级侧的等效谐振回路中出现自振、从而释放残余能量。 振荡频率可能超过 600kHz、这会导致 SR IC 错误地检测到转换器在 600kHz 以上运行、从而触发 UCC24624 上无法恢复的闭锁情况。

-黄色:门控制–初级侧
-绿色:栅极控制–初级侧其他通道
-青色:变压器次级电压
当发生该锁存时、通常仅影响一个通道、而另一个通道继续正常运行。 这会导致一个通道处于睡眠模式、而另一个通道保持有效的状态。 要复位 IC 并恢复正常运行、必须将 REG 引脚短接至地。
(可以理解,当在其指定频率范围之外运行时,IC 进入保护锁存器、但它应该能够恢复、而不是保持永久锁存。 这是我们目前面临的最大问题。 如果此 IC 设计为在这种情况下不释放闩锁,请相应地通知我们。)
-调整 IC 周围的滤波电容器 (VD1 和 VD2 上的滤波电容器连接到 GND、220pF -> 1nF) 值不能改善该问题。
我们恳请您协助澄清上述说明、因为他们的终端客户现在对此感到担忧。
此外、请帮助列出可能导致 IC 进入锁存模式的所有场景、并为每个场景清楚地指明它是否具有自动锁存释放功能。
LLC 控制:STM32F (DSP)
SR 控制器:UCC24624
应用: 船舶工业充电器。
通用:85-260VAC
24Vout/750W
谢谢!
Brian
尊敬的 Sougata:
我`m UCC24624 的用户 谁 要求 Brian 帮助检查这个问题,非常感谢你的支持
n`t、我们 还在我们的产品中实现了 UCC24624 、因此这种隔离不存在补偿问题、因此请随时告诉我们该 IC 是否适合我们的应用。 。
我们想澄清以下几点:
非常感谢您的帮助。
2. L 获取模式进入条件
您可以尝试在初级侧开关开始工作之前为 SR 驱动器上电吗? 让我们知道发生了什么。 这会更改 IC 的启动序列。 我们可以从这里开始。
谢谢。
必应
您好、Bing
今天好、感谢您的支持
`ve 在两个 VD 引脚上均增加了 220pFn`t 1nF、但这完全是剂量~工作原理。
您的建议很好、很有帮助、但现在我们需要首先了解场景的行为。
请书必须让我们在以下的点,因为没有任何关于这一点的描述,
1.我们想详细了解当工作频率超过规定的 625kHz 时 IC 的行为。
2.它会被 锁存吗?
3. 如果操作频率回到指定范围,它是否会从锁存器恢复工作?
谢谢你。
嗨、UCC24624 没有频率限制。 它遵循逻辑和最小导通/最短关断时间要求。 该器件旨在支持高频功能。 因此、如果逻辑正确、控制器将以该频率进行开关。 当不再发生误触发且器件停止开关时、逻辑会断开。 当正常开关恢复时、器件会恢复开关。 此外、该器件还具有睡眠模式特性。 当功率级未以足够高的平均开关频率进行开关时、该器件会进入睡眠模式并停止开关。 当看到功率级再次以更高的频率进行开关时、器件会恢复开关。您是指这一点吗?
您好、Bing
n`t 可以确保 IC 不会进入睡眠模式、因为开关频率必须高于 9kHz(睡眠模式进入阈值)
另一点是、当频率变得更高时、IC 可能从睡眠模式恢复工作、但在我们的应用中、IC 永远不会回来工作。
如前所述、 它通常仅影响一个通道、而另一个通道继续正常运行。 除非我们将 REG 引脚短接至地以创建复位、否则异常通道绝不会恢复工作。
根据 Sougata`s 反馈、如果 IC 由于噪声而大于 600kHz、则可能会发生故障、因为 IC 的最大频率为 625kHz
耦合您 是否提供了有关故障情况的更多信息? 高频振铃是问题的原因、对吧?
谢谢。
是否可以测量 IC 功率 VCC 电流? 我们需要知道 IC 是否仍处于睡眠模式。 IC 不会查看单个开关周期频率。 它会长期查看平均开关频率。 此外、您能否检查 REG 引脚电压以确保 IC 正确上电?
关于噪声、正如我提到的、这是由 DCM 振铃引起的错误导通。 一旦发生导通、最短导通时间会导致负电流、这将使另一个 SR 导通。 另一方面、当导通时间最短时、还会得到负电流。 系统处于自振荡模式。 在此模式下运行的 IC 没有任何问题。 逻辑都正确。 但这种操作是不可取的、我们需要找出一种防止这种情况发生的方法。 缓冲器、突发模式电平调整会尝试从源地址解决该问题。