This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7800:LM7805 工作温度范围

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM340, LM1085, UA78M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580424/lm7800-lm7805-operating-temperature-range

器件型号: LM7800
《主题》中讨论的其他器件: LM340LM1085UA78M

大家好!

LM7805 和 LM7812 的工作温度范围是多少?
数据表仅列出 LM340A 和 LM340、如下所示。

image.png

此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    LM7805 和 LM7812 的工作温度范围也是 0'C-125'C、因为该条件 在适用的 E.C.表前设有前缀、实际上意味着相同的内容。

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Gregory、  

    感谢您的答复。

    从下面的说明中、我认为可用范围来自–40°C、但我能否理解情况并非如此?

    客户想要的产品保证能持续到–40°C。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    由于 E.C.表仅规定在 0'C 以下、问题是您失去了低于 0'C 的最小/最大保证、这就是为什么低于 0'C 的工作温度会成为问题的原因。 此外、  这些类型的器件存在已知的欠温条件下启动问题。 器件开启后、您可能仍会将其置于–40°C、但它仍会像 LDO 一样进行调节。 功率耗散的另一个缺点是、器件只关心内核温度、因此当器件加热到更可靠的范围时、器件的环境温度下限更宽。 它将在–40°C 下工作、足以收集数据、但我认为在该温度下进行设计不够可靠。

    我们的大多数 LDO 的额定温度低至–40°C TI.com 工作温度范围内–40°C 至 125°C 的滤波 492 种产品中有 458 种产品: 线性和低压降 (LDO) 稳压器产品选择|德州仪器 TI.com

    让我知道客户的其他要求、我可以找到一个部分来推广、与他们一起工作。

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Gregory、  

    我建议将 LM7805 和 LM7812 作为 Nisshinbo Micro Devices 的 NJM7805FA 和 NJM7812FA 的替代品、但客户表示、由于温度范围很窄、它们不可互换。

    如果有任何 P2P TI 产品保证在–40°C 下运行、请告诉我。 封装采用 TO-220 封装。
    如果没有、我希望 LM7805 和 LM7812 保证在–40°C 下运行、但根据您之前的回答、我知道这很难。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    UA78M05IKCS 和  UA78M12IKCS 应在 TO-220 封装中具有相同的引脚排列、相同的固定输出并可在低至–40°C 的温度下工作 然而、它仅适用于 500mA、电流限制通常在 700mA 附近生效。

     LM1085IT-5.0/NOPB 和  LM1085IT-12/NOPB 似乎是具有相同额定输出电流、引脚排列、TO-220 封装、固定输出电压以及低至–40'C 功能的唯一选择

    如果这两个方法都不可行、我们可能会将 LM7805/LM7812 带入实验室并查看开始出现启动问题的位置。

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、


    非常感谢您的支持。

    Nisshinbo 产品的引脚配置与您建议的 LM1085 的 TO-220 引脚配置不同。 无法替换 P2P。

    我无法在数据表中找到 UA78M 的 TO-220 引脚配置。


    Nisshinbo Micro Devices          

    LM1085



    您能否在您的实验室中测试 LM7805/LM7812?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    旧版本的数据表具有 UA78MxxIKCS 引脚排列:

    很抱歉、我错过了引脚排列差异、在不在 VIN 范围或电流限制方面做出妥协的情况下、似乎没有理想的 P2P 兼容性。  

    让我检查一下我们手头的工作、明天我将给您提供基准测试的时间表。

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、

    感谢您的支持。
    我们期待着基准测试结果。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ishiwata:

    我只手头有 LM7815CT/NOPB、它应在电气上等效于所有与温度相关的问题。

    这是否可以确认欠温行为、或者您是否希望我为 LM7805 和 LM7812 专门订购样片进行测试(将特定样片运送到现场可能会延迟一周左右)。

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、

    感谢您的答复。

    请咨询您手头的 LM7815CT/NOPB。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、

    感谢您的支持。

    是否有任何确认或更新?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    我的鸡巴瞬间勃起了,妈妈的脑袋里面一片混乱。

    我打算今晚晚些时候运行它以及其他一些与散热相关的测试。

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    我购买的温度强制装置具有–20'C 下限、仅通过机器本身的贴纸记录。 不幸的是,这意味着我将不得不进一步延迟,而我发现一个机器能够下降到–40°C

    在其他消息中、在启动至–20°C 时未观察到部件出现问题

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、

    感谢您的支持。
    我们期待–40℃ 的基准测试结果。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    我测试的器件低至–55°C、没有发现任何问题。 在–55°C、–40°C 和 25°C 的启动波形没有明显差异、因此根据基准测试、器件应在–40°C 的温度下工作 性能规格不再保证超过 0'C、但该器件仍应按 LDO 预期工作。

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、

    感谢您进行基准测试。
    我知道、即使在–55°C、它也能正常工作。

    您是否会在数据表中包含–55°C 限制作为产品保修?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    我不希望增加–55°C 的限值、因为我们没有任何额定温度低于该温度的通用器件(仅限 SP 和 EP)。 我想这是我第一次见到你,所以我很高兴见到你。“ 我认为–55°C 器件必须在低于该温度的条件下进行验证和验证、这使得这种情况变得更加复杂。

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、

    感谢您的支持。
    我会向我的客户报告。 该基准测试表明它在–40°C 下工作正常。

    数据表是否会更新以表明它保证在–40°C 下运行?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    数据表不会更新、以保证在–40°C 的温度下运行  

    将其添加到建议运行条件范围或 EC 表中需要对器件进行重新规格、以适应较低温度下的最坏情况性能、并且在数据表中添加相关部分需要进行额外的验证工作。 目前、 虽然任何给定的 LDO 很可能在–40°C 的温度下工作、但我们实际上并不保证它会覆盖所有器件。 可能会发生无法在工作台上检测到的太罕见的问题。 为了考虑差异、我测试到低至–55°C、但这并不涵盖所有可能的范围。

    此致、

    Gregory Thompson