器件型号: BQ28Z610-R1
(1) 取决于使用的是正确的固件 (FW) 配置
Mark:如何理解这句话? 请详细说明。
1.评估最大功耗时,应考虑哪些因素?
2.在正常模式和睡眠模式下,如何降低功耗?
3.当 CHG=OFF 和 DSG=OFF 时可以节省多少功率?
4、调整采样间隔可以降低功耗吗? 建议的采样间隔是多少?
请参考 gg 文件 35-BFF.gg.gg.csv
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: BQ28Z610-R1
(1) 取决于使用的是正确的固件 (FW) 配置
Mark:如何理解这句话? 请详细说明。
1.评估最大功耗时,应考虑哪些因素?
2.在正常模式和睡眠模式下,如何降低功耗?
3.当 CHG=OFF 和 DSG=OFF 时可以节省多少功率?
4、调整采样间隔可以降低功耗吗? 建议的采样间隔是多少?
请参考 gg 文件 35-BFF.gg.gg.csv
1、 如何 评估 测试 规格 配方的最大值。
2. 附件 gg 文件配置 — 是否是备注项目 7.5 中提到的正确固件 ?如果 不是、 建议 进行 这些 调整。
3. 在 最小/最大 模式下使用 Fluke 万用表 F289C、 在 串联 连接 电路中进行功耗测试。 功 耗 上下波动。 最大 值 可能 达到 352uA 或 380uA 、 平均 功耗 为 260uA 。 如何 解读 此时的最大功耗 以及 如何 理解 功耗 波动的现象? 上述 测试 是 在没有 通信的情况下进行的。