This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:BQ28Z610-R1 电源电流值

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1588504/bq28z610-r1-bq28z610-r1-supply-current-value

器件型号: BQ28Z610-R1

image.png(1) 取决于使用的是正确的固件 (FW) 配置  

Mark:如何理解这句话? 请详细说明。

1.评估最大功耗时,应考虑哪些因素?
2.在正常模式和睡眠模式下,如何降低功耗?
3.当 CHG=OFF 和 DSG=OFF 时可以节省多少功率?
4、调整采样间隔可以降低功耗吗? 建议的采样间隔是多少?

请参考 gg 文件 35-BFF.gg.gg.csv 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下在团队内进行审核。 同时、请附上与工程相关的任何.log/.gg/file、以帮助审核此问题的人员。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已经提供了第 5 点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    该声明指的是测试条件框中的条件。

    1) FET 导通或关断。

    2) 请参阅数据表

    3) 这将需要测试

    4) 如果您参考测量仪表采样电流、电压和温度的时间,则不能降低。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、 如何  评估     测试 规格 配方的最大值。

    2. 附件 gg 文件配置 — 是否是备注项目            7.5 中提到的正确固件   ?如果 不是、   建议  进行 这些 调整。

    3.      在  最小/最大 模式下使用 Fluke 万用表 F289C、       在  串联 连接 电路中进行功耗测试。    功 耗   上下波动。   最大 值 可能 达到 352uA 或 380uA 、   平均  功耗 为 260uA 。  如何  解读       此时的最大功耗 以及 如何  理解    功耗  波动的现象?   上述 测试 是  在没有 通信的情况下进行的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) 以正常模式运行固件、打开所有 FET 并发送恒定的 i2c 通信。 则需对一段时间内的电流读数求平均值。

    2) 我认为这些值来自初始固件,但我不希望该值发生显著变化。 原始固件在 610 产品文件夹中提供。

    3) 这是预期的、测量仪表 MCU 执行不同的任务、从而导致电流消耗波动。 数据表值是随时间变化的平均值。

    此致、

    Diego