This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25814EVM:CDP 模式下有多大的电流?

Guru**** 2793735 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25814

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1588435/tps25814evm-how-much-current-in-cdp-mode

器件型号: TPS25814EVM
主题: TPS25814 中讨论的其他器件

嗨、伙计们、

也对 TPS25814 感兴趣并订购了评估板。

在研究数据表和手册后,我仍然有问题。 在这篇文章中,这是同样的问题:

TPS25814EVM:同步充电和数据 USB type C — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛 

我的应用大致相同、我想使用 CDP 模式。

我想知道如何定义 CDP 模式下的广播电流能力? 有很多关于如何在 DCP 模式下设置任何内容的信息、但 CDP 似乎非常有用。 IC 在 CDP 模式下是否能够广播 3A?

另外、如果您还向我发送 Altium 的布局和原理图文件、也会很好。 我想知道如何路由 DP/DN、因为 IC 只有 D+/D- Input....no 输出端。 这会导致布线上出现残桩、并影响 D+D-的信号完整性 — 我想?因此,我很高兴能就此给我一些想法。

 

谢谢你到目前为止=)

此致、

Pascal Wessling

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    CDP 模式无法广播 3A 电流、因为这违反 BC1.2 规范。 如果要广播 5V3A、您可以直接按原样使用该器件、并在设备周围路由数据线。

    让我在内部检查设计文件。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    感谢您的快速答复。

    好的、我理解。 但现在我感到困惑。

    据我n´t、当我要广播 5V3A 时、我不使用 D-line...但随后我不支持 BC1.2。

    我n´t 不知道 CDP 中的 BC1.2 为 1.5A 电流(因为我需要在数据传输-> CDP 时进行充电)、如果连接的设备不使用 BC1.2、则为标准 5V3A

    在 CC 线路上广播(10k 上拉)。

    此芯片是否支持此行为、如果支持、如何设置? CHG_HI 不n´t 进行任何开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我明天回来找你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该仍能够将 BC1.2 CDP 与 Type-C 显式电流配合使用。

    但是、我仍然不明白为什么您需要 BC1.2 进行充电+数据传输。 CC 上会广播 Type-C 电流能力、绝不会接触到 D+/D-线路、这意味着即使您以 5V3A 的电压为器件充电、也可以使用 D+/D-来传输数据而不会产生问题。 因为这些线路可以围绕 TPS25814 路由并直接路由到 USB2 集线器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要两个协议,因为我不知道连接哪种类型的设备与开关类型的电缆. 我需要向设备广播最大电流量。

    我只想说的是、器件需要同时对数据进行充电和传输。

    那么、您能告诉我如何无法设置 IC、以便在 CC 线路广播上获得 1.5A CDP 和 3A 电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 EVM 用户指南的第 3.5 节