Other Parts Discussed in Thread: TPS25814
器件型号: TPS25814EVM
主题: TPS25814 中讨论的其他器件
嗨、伙计们、
我也对 TPS25814 感兴趣并订购了评估板。
在研究数据表和手册后,我仍然有问题。 在这篇文章中,这是同样的问题:
TPS25814EVM:同步充电和数据 USB type C — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛
我的应用大致相同、我想使用 CDP 模式。
我想知道如何定义 CDP 模式下的广播电流能力? 有很多关于如何在 DCP 模式下设置任何内容的信息、但 CDP 似乎非常有用。 IC 在 CDP 模式下是否能够广播 3A?
另外、如果您还向我发送 Altium 的布局和原理图文件、也会很好。 我想知道如何路由 DP/DN、因为 IC 只有 D+/D- Input....no 输出端。 这会导致布线上出现残桩、并影响 D+D-的信号完整性 — 我想?因此,我很高兴能就此给我一些想法。
谢谢你到目前为止=)
此致、
Pascal Wessling