器件型号: UCC21530
创建跨导、总线供电电压为 40V 


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Pras:
原理图中没有任何相关内容。
使用的 CFD7 MOSFET 看起来像是为软开关应用量身定制的(在 MOSFET 数据表中声明)。 是否发生了任何硬开关、这可能会导致这些 FET 产生大量噪声并可能注入栅极环路路径。
此外、这里使用的探测技术是什么?
一些重点是确保可靠的测量:
此致、
Hiroki
嗨、Hiroki、
感谢您的答复
应用需要硬开关、这是否意味着该 MOSFET 将无法工作?
总线 VTG 为 200V、H 桥开关时 SPWM 具有 100kHz 的载波频率、
此处共享的波形是在 40V(用于测试目的)下的电桥通电且未加载
这些波形也使用差分高压探头获取、栅极信号在原理图上的测试点探测(它们放置在距离驱动器引脚几毫米的位置)
我们已确保尽可能减少 MSO 的接地环路