This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:咨询

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG5200, LMG2100R026, LMG2100R044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1589212/lmg5200-inquiries

器件型号: LMG5200
主题中讨论的其他器件: LMG2100R026LMG2100R044

大家好、E2E 专家:

你好。

我是一名教职员工、正在寻求购买具有集成驱动程序的 GaNFETS、用于 1 MHz 及以上开关频率的演示和学生驱动型学术项目。 我发现此 LMG5200 80V、10A GaN 半桥功率级、其中多 MHz 同步降压转换器属于可能的应用之一。  

我的问题是  

(i) 这个 FET 是否有一个积分体二极管? 如果没有、如何解决续流方面的问题呢?

(ii) 在上升时间为 50ns 且下降时间为 50ns 的情况下、如何实现 10MHz(100ns 开关周期)?  

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您展示对具有集成式驱动器的 GaN FET 的兴趣。

    让我回答您的问题:

    (i) 该 FET 是否具有积分体二极管? 如果没有、那么如何解决续流方面的问题?

     与使用固有体二极管的传统硅 MOSFET 不同、GaN 器件通过其高电子迁移率晶体管 (HEMT) 结构的固有对称性来实现这一点、从而以类似于二极管但由栅极电压控制的方式实现反向电流传导。  您可以参阅下面的应用手册来详细了解这一点。

    应用手册: GaN 中的第三象限导通

    [引用 userid=“480323" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1589212/lmg5200-inquiries “](ii) 在上升时间最大为 50ns 且下降时间为 50ns 的情况下、如何实现 10MHz(100ns 开关周期)?  [/报价]

    数据表引用了最大压摆率为 50V/ns。

    同样、这是由设计保证的、未经生产测试。 独立驱动器支持 10MHz 开关(数据表中提到)、这反映了内部栅极驱动器的设计能力。 但是、整个功率级实际上无法以该频率运行。

    在“Multi MHz Switching“下、器件会遇到以下问题

    • 开关损耗和动态损耗、即使是 GaN 的低 Qg 和 Qoss、开关损耗也会在 1MHz 至 2MHz 以上迅速增加。 这会导致显著的热应力。
    • 死区时间和传播延迟 — 在较高频率下,即使是非常小的死区时间也可能会成为很大一部分开关损耗。
    • 封装和寄生效应 — 即使是一个带有小栅极环路的集成驱动器,在更高的频率下,路径寄生电感和电容也会变得相对较大,从而会引起高振铃和与 dv/dt 相关的损耗。

    由于这些实际限制、集成式 GaN FET 功率级无法在 10MHz 附近的任何位置保持高效、可靠的运行、即使驱动器本身能够以这些速度切换也是如此。
    因此、TI 不按生产规范要求运行 10MHz、而建议在典型的验证范围内运行(通常小于 2MHz,具体取决于应用和负载)。

    您肯定可以查看我们的其他 100V 以下已发布器件 LMG2100R026 和 LMG2100R044、这些器件可从 TI.com 获取、您肯定可以查看它们并选择您所需的理想器件。

    谢谢。此致、

    Adithya