Other Parts Discussed in Thread: LMG5200, LMG2100R026, LMG2100R044
器件型号: LMG5200
主题中讨论的其他器件: LMG2100R026、 LMG2100R044
大家好、E2E 专家:
你好。
我是一名教职员工、正在寻求购买具有集成驱动程序的 GaNFETS、用于 1 MHz 及以上开关频率的演示和学生驱动型学术项目。 我发现此 LMG5200 80V、10A GaN 半桥功率级、其中多 MHz 同步降压转换器属于可能的应用之一。
我的问题是
(i) 这个 FET 是否有一个积分体二极管? 如果没有、如何解决续流方面的问题呢?
(ii) 在上升时间为 50ns 且下降时间为 50ns 的情况下、如何实现 10MHz(100ns 开关周期)?
此致、
公务员制度委员会