This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543321:器件选择

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62868, TPS62869, TPS543321, TPS62135, TPS62086, TPS62150A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1590121/tps543321-device-selection

器件型号: TPS543321
Thread 中讨论的其他器件: TPS62135TPS62086、TPS62868 、TPS62869、 TPS62150A

您好的团队、

我的客户一直在寻找符合以下要求的直流/直流转换器。 请您确认我们是否有要促销的器件? TPS543321 不符合最短导通时间的要求。

直流/直流转换器要求

输入电压:12V

输出电压:0.8V 至 5V

输出电流:1A 至 3A

开关频率:1MHz 和 2.2MHz(需要可通过 1MHz 选择的开关频率)。

最短导通时间:需要低于 50ns。

电感器:富士通计划使用 3225 尺寸。

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    对于 12V 输入、0.8V–5V/1A–3A、> 1MHz 开关和最短导通时间< 50ns、合适的 TI 降压转换器为:

    推荐的器件:

    TPS62135–17V VIN、3A、2.5MHz、~Ω 30–40ns 最短导通时间
    TPS62086–17V VIN、3A、2.4MHz、~35ns–40ns 最短导通时间
    TPS62868/TPS62869 - 17V VIN、1-2A、2.2MHz、~35ns 最短导通时间
    TPS62150A–17V VIN、1A、2.5MHz、~30ns 最短导通时间

    所有这些器件均支持 1MHz 的低 VOUT、并可与 3225 电感器配合使用。

    由于最短导通时间较长、TPS543321 不适用。