Other Parts Discussed in Thread: TPS62868, TPS62869, TPS543321, TPS62135, TPS62086, TPS62150A
器件型号: TPS543321
Thread 中讨论的其他器件: TPS62135、 TPS62086、TPS62868 、TPS62869、 TPS62150A
您好的团队、
我的客户一直在寻找符合以下要求的直流/直流转换器。 请您确认我们是否有要促销的器件? TPS543321 不符合最短导通时间的要求。
直流/直流转换器要求
输入电压:12V
输出电压:0.8V 至 5V
输出电流:1A 至 3A
开关频率:1MHz 和 2.2MHz(需要可通过 1MHz 选择的开关频率)。
最短导通时间:需要低于 50ns。
电感器:富士通计划使用 3225 尺寸。
此致、
山本俊介