This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274C65:TPS274C65 独立从器件配置

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS274C65

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1589681/tps274c65-tps274c65-independent-slave-configuration

器件型号: TPS274C65

如何将 TPS274C65 配置为“独立从器件配置“、DSPI 设置菊花链模式、但标准 4 线 SPI 没有其他说明。 独立模式是否与具有单个器件的菊花链模式相同?

 image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    如果您使用菊花链模式、但仅使用一个器件、则该模式可以正常工作

    此致、
    尼古拉斯·彼得西尔格