This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746-Q1:输出电压错误

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1589985/tps746-q1-wrong-output-voltage

器件型号: TPS746-Q1

它可能关心的对象、

下面是我的设计中的 LDO 电路。 但是、我测量输出时显示为 3.0V 而不是 2.5V。

我有第二个电路采用相同的配置、但 Vo = 1.0V。 我测量它、结果显示为 1.02V

我想知道 Vin 是否大到足以调节 Vo。

 

image.png

 

 

根据如下所示的数据表中的设计示例、Vi = 3.8V 且 Vo = 3.3V。 在本例中、Vi = 3.3V、Vo = 2.5、这样可以正常工作。

 

image.png

我做了什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Long、

    感谢您提交此问题。 请提供以下信息。

    是否在多个器件上出现了这种行为?

    您能否提供设备标签的图片?

    EN 电压