This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:TPS16632 的输入电压范围是多少

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1588837/tps1663-what-is-the-input-voltage-range-of-tps16632

器件型号: TPS1663

尊敬的

我对 TPS16632 的输入电压范围有疑问。  

我发现数据表第 3 页显示 TPS16632 具有过压保护、其模式为过压钳位(最大值 39V)、如下所示。

image.png

您能解释一下它在过压保护时的工作原理吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sun、

    9.3.3 数据表中的过压保护 (OVP) 部分详细说明了过压钳位。

    如果您还有其他问题、请浏览并告诉我。

    谢谢  
    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amrit

    感谢您的答复。

    第 9.3.3 部分显示、TPS16632 具有内部固定的 39V 最大过压钳位。 我的理解是其输入电压不能超过 39V、对吗?   

    但数据表显示其输入电压范围为 4.5V~60V。 所以我对它的实际输入电压范围几乎不感到困惑。 您能解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您回答正确。

    TPS16632 是功率限制型号。 PIN-7 是 PLIM 引脚。 此型号中没有 OVP 引脚。

    那么、39V 是过压钳位。

    TPS1663 其他型号支持 OVP 引脚和可调节的 OVP 范围。

    谢谢

    Amrit