This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150-Q1:脉冲电流对 TPS65150 芯片的影响

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1590103/tps65150-q1-the-effect-of-pulse-current-on-the-tps65150-chip

器件型号: TPS65150-Q1

为了满足 DMD 的断电时序要求、我们希望三个 10V、(VGH) 18V 和 (VGL)–14V 电源快速断电、因此我们添加了放电电路。

如果在芯片断电时向 SUP 引脚施加持续 100µs 的 1.2A 瞬时脉冲电流、是否会损坏该引脚?

1.png

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家将很快检查这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hua、

    根据您的描述、脉冲电流是从输出电容器流向 GND 的放电电流、该电流不会流入 IC SUP 引脚、对吗? 如果是、可以添加外部放电电路来满足电源序列。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 谢谢你 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此案例、如果有任何其他问题、请重新打开