This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A91:负载调整率

Guru**** 2770195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1590214/tps7a91-load-regulation

器件型号: TPS7A91

您好、

您能告诉我电气特性中引线调节值与图 VOUT 中的差值之间存在差异的原因吗? 30 岁  在电气特性中、可以得出负载调节= 0.02%/A、因此当 VOUT = 5V 且 IOUT=IOUT->1A 时、Δ VOUT = 1mV 100mA。
如图 30、Δ VOUT =约 8mV、因此我想知道产生差异的原因。

image.png

image.png

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nishie、  

    差异是由于设置造成的。  

    如果与输出的连接未开尔文或在开尔文连接的强制线上进行测量、则 1A 负载与毫欧的布线电阻相结合会在测量点和 LDO 的输出之间产生额外的压降。 用于此测量的电路板可能属于上述两种情况之一。  

    图 16 使用了我知道为开尔文检测的电路板、在评估负载调整率时应使用该电路板。

    我们从量产中看到的数据是开尔文检测数据、与负载瞬态图相比、这些数据也更接近数据表典型值规格   

    此致、  

    Eduardo Linares