This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610333:MODE 引脚无法正常工作

Guru**** 2653975 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586945/tps610333-mode-pin-doesn-t-work-correctly

部件号: TPS610333
主题中讨论的其他器件: TPS61033

您好:

我之前曾发布过同一问题、但由于我们公司更紧迫的问题、我无法及时提供所需的信息。  

我很抱歉耽误你的时间。

您可以通过此链接找到最后一个申请: www.ti.com/.../myRequests-dashboard

请查看 TI 要求的随附的必要示波器图像:

scope_32.png

提前感谢!
此致、Lukas

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    我无法打开提问前的链接。 您能描述您再次发现的问题吗? 谢谢。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    组装后、我们对我们的电路板进行了功能测试。 这涉及到在有负载和无负载的情况下测量 TPS61033 元件的电流消耗。

    • 电压电源为 3.3V
    • 输出电压设置为 5.5V
    • MODE 引脚被永久拉至 VCC、因此根据数据表中的强制 PWM 模式
    • 使能引脚由飞跨探头适配器进行切换

    目前、我们已经生产了 1000 块板。 当器件处于 启用状态且未施加负载时、这些 PCB 中 90%的结果相同:Arround 35mA。
    根据数据表中的信息、我们得出的此结果表明轻负载条件下的效率低于 1%  

    这些电路板的 10%具有完全不同的电流消耗、只有 800µA。

    我们还手动测试了一个小样本、但结果是相同的。

    MODE 引脚是否存在任何已知问题、因为我们认为这可能是问题、强制 PWM 模式并非始终处于激活状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    从波形可以看出、器件在自动 PFM 模式下工作、而不是在 FPWM 下工作。 客户还可以测试 MODE 引脚电压吗? 这让我感到困惑。 谢谢。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aurora、

    这是我们的主要问题。  紫色波形显示 MODE 引脚、为逻辑高电平。  但是、根据数据表、器件应在 FPWM 模式下运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以联系 TI FAE 并让他们帮助进行一些 失效分析吗?  鉴于目前的情况,我没有任何好的想法。 一种选择是对有问题的芯片执行故障分析。 或者、您可以断开电路板上芯片的所有前面和下面电路、并单独测试我们的设备、以查看问题是否与芯片本身有关。 谢谢。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好、

    我将联系 TI FAE 团队。

    然而,我在此期间获得了一些新的见解。 有趣的是、我注意到、当器件以自动模式启动时、元件会在一段时间后切换到 FPWM 模式并保持不变。 与之前的测试一样、测量是在空载的情况下进行的。 这样、我就排除了器件因负载变化而切换到 PWM 模式的可能性。

    我们还查看了隔离元件、遗憾的是、实际上是元件出现故障。 今天、我还从 EMS 供应商那里收到信息、表明 80%以上的 PCB 目前都表现出这种行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Aurora 今天不在办公室。 因此、请等待她的反馈、直到下一个星期一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    很抱歉,因为假期,回复太晚了。 您能再次向我发送该设计的布局和原理图吗? 我想仔细检查它们。 非常感谢。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aurora、

    当然! 请查找下面随附的原理图和布局代码片段

    这是 PCB 的顶层、器件的主要布线由该层进行。
    第二层是 GND 平面  

    请告诉我,当你需要更多的信息!

    此致、

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    您的原理图对我来说看起来很好。 对于布局、 我们通常在顶层将芯片的 GND 和输出电容器的 GND 连接在一起。  而不仅仅是使用第二层 连接。 这是一个需要改进的领域。 请参阅我们的数据表。

    我还想问 PG 连接到哪里?  此外、根据您最初提供的波形、MODE 引脚的波形在 SW 开关期间表现出显著的振荡。  这是由测试引起的、还是这种振荡固有的? 您可以尝试不测试 SW 波形、而只测试模式。 正在等待您的反馈。 谢谢。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aurora:

    Thanky 感谢您的信息和反馈。  当我们进行下一次 PCB 迭代时、我们可以改善接地。

    由于测量探头的接地环路很大、您提到的振铃是一个测量问题。
    我使用有源探头重新测量了它、振铃消失了。

    如果我手动拆焊组件并将其焊接到没有故障的另一电路板上、则故障也会转移。

    此致、
    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    如果可能、最好对故障芯片执行故障分析、以查看问题发生的位置。  我目前没有其他更好的建议。 可以、 您可以在下一个版本中优化布局。 谢谢。

    Aurora