Other Parts Discussed in Thread: TPS61033
部件号: TPS610333
主题中讨论的其他器件: TPS61033
您好:
我之前曾发布过同一问题、但由于我们公司更紧迫的问题、我无法及时提供所需的信息。
我很抱歉耽误你的时间。
您可以通过此链接找到最后一个申请: www.ti.com/.../myRequests-dashboard
请查看 TI 要求的随附的必要示波器图像:

提前感谢!
此致、Lukas
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS61033
部件号: TPS610333
主题中讨论的其他器件: TPS61033
您好:
我之前曾发布过同一问题、但由于我们公司更紧迫的问题、我无法及时提供所需的信息。
我很抱歉耽误你的时间。
您可以通过此链接找到最后一个申请: www.ti.com/.../myRequests-dashboard
请查看 TI 要求的随附的必要示波器图像:

提前感谢!
此致、Lukas
组装后、我们对我们的电路板进行了功能测试。 这涉及到在有负载和无负载的情况下测量 TPS61033 元件的电流消耗。
目前、我们已经生产了 1000 块板。 当器件处于 启用状态且未施加负载时、这些 PCB 中 90%的结果相同:Arround 35mA。
根据数据表中的信息、我们得出的此结果表明轻负载条件下的效率低于 1%
这些电路板的 10%具有完全不同的电流消耗、只有 800µA。
我们还手动测试了一个小样本、但结果是相同的。
MODE 引脚是否存在任何已知问题、因为我们认为这可能是问题、强制 PWM 模式并非始终处于激活状态?
再次大家好、
我将联系 TI FAE 团队。
然而,我在此期间获得了一些新的见解。 有趣的是、我注意到、当器件以自动模式启动时、元件会在一段时间后切换到 FPWM 模式并保持不变。 与之前的测试一样、测量是在空载的情况下进行的。 这样、我就排除了器件因负载变化而切换到 PWM 模式的可能性。
我们还查看了隔离元件、遗憾的是、实际上是元件出现故障。 今天、我还从 EMS 供应商那里收到信息、表明 80%以上的 PCB 目前都表现出这种行为。
尊敬的 Lukas:
您的原理图对我来说看起来很好。 对于布局、 我们通常在顶层将芯片的 GND 和输出电容器的 GND 连接在一起。 而不仅仅是使用第二层 连接。 这是一个需要改进的领域。 请参阅我们的数据表。

我还想问 PG 连接到哪里? 此外、根据您最初提供的波形、MODE 引脚的波形在 SW 开关期间表现出显著的振荡。 这是由测试引起的、还是这种振荡固有的? 您可以尝试不测试 SW 波形、而只测试模式。 正在等待您的反馈。 谢谢。
Aurora