This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:超宽输入范围

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1589711/ucc28951-ultra-wide-input-range

器件型号: UCC28951

转换器规格:

输入电压:15-160 VDC

输出电压:15 VDC

输出电流:10A

需要隔离

当我在 webench 上搜索这些规格时、它建议我采用此 IC 进行 PSFB(小尺寸下,Fsw = 300kHz)

但是、我们知道要设计任何电源、建议您设计的最大输入范围为 3 至 1

因此、我想知道是否应该继续使用 PSFB 转换器、它是否可以处理这么大的输入电压范围。 如果不是、那么在这种情况下我该怎么办?

image.png 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yajush Sihag:

    您能告诉我该工具推荐用于此设计的变压器匝数比吗?

    此致、

    Deepak K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 功率级设计人员表示、推荐的转盘比率为 0.8、但模拟情况下、我取 0.5。 (不能取 1、因为变压器初级占空比超过 100%)

    在 160V 输入电压下、占空比= 4.93%

    在 15V 输入电压下、DUTY = 52.55%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yajush Sihag:

    看起来最小和最大占空比都是极端的、可能不切实际。 此外、在给定最大占空比的情况下、如果您使用任何一种占空比、初级侧 CT 饱和的可能性很高。

    此致、
    Deepak K