This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:当电池电压低于 3.2V 时、无法充电。

Guru**** 2812785 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1589225/bq24133-when-the-battery-voltage-is-below-3-2v-charging-is-not-possible

器件型号: BQ24133

充电电路采用 bq24133、目前遇到了一个问题:当输入电压在 5V 或 6.5V 的正常范围内时、如果电池电压降至 3.2V(标称电压 3.7V)、则无法正常进行充电。 但是、如果电池电压约为 3.5V、则充电可以正常进行。

参考 SCH 如下所示:

mmexport1763533482385.jpg

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在原理图上、PVCC 需要一个至少 4.7uF 的大容量电容器与靠近 IC 的 0.1uF 去耦电容器并联。  REGN 最小电容需要 1uF。  其中一个或两个可能是您的问题。

    建议 AVCC 使用一个由 5 欧姆电阻器和 1 μ F 电容器组成的 RC 滤波器来滤除输入电压纹波。  如果未使用 CMSRC 和 ACDRV、请将 CMSRC 连接到 ACN 并使 ACDRV 悬空。  我不认为这两个问题都是你的问题。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    REGN 引脚的电容器已更改为 1μF、目前充电正常工作。 非常感谢!