This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553:TPS2553 可防止反向电流

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2001D, TPS2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586098/tps2553-tps2553-prevent-reverse-current

器件型号: TPS2553
主题中讨论的其他器件: TPS2001D

您好团队

 

我的客户遇到如下问题。

 

它们插入一根带电源 (5V) 的 USB2 电缆。 他们会发现系统是否关闭。 Vout/Vin 无法正常闭合。

image.png

我们已经尝试了 TPS2001D(具有电流反向保护)、但它不起作用。看起来只有在 IC 关闭时 RCP 才起作用。

 

我们有没有其他任何解决办法来避免这种情况? 替换竞争对手的解决方案会对业务产生巨大影响。 如果您有任何需要更改的解决方案、请告知我(无 P2P 要求)

 

BRS

 

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我会仔细研究一下、很快就会回来。

    此致、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    TPS2001D 确实具有极小的反向漏电流。 请参阅以下数据表中的片段。

    是否在多个板上观察到这种行为?

    谢谢、此致、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的。 几乎每个电路板都存在此类问题、不仅会出现 TI 器件问题、还会出现竞争器件问题。

    我认为您提到的数据表器件是关断状态。 但当器件开启时会发生客户问题。

    请参阅以下客户侧的 SCH。

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我会对此进行研究、并尽快回复您。

    BR、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    获得支持并感谢您的支持

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您是对的。  反向保护功能仅在 IC 被禁用时可用。  内部结构是一个背对背 MO、因此当禁用 IC 时、寄生二极管会阻断反向电流。  当启用 IC 时、输出端似乎需要一个二极管来阻断此应用的反向电流。

    如前所述、这种行为在所有 USB 电源开关中都很常见。 客户是否会考虑使用负载开关? 也许您可以尝试联系 PS-IPD 产品线。

    谢谢、此致、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的反馈。 但这适用于 USB Type-A VBUS 应用。 您认为 Vbus 合适吗?

    另一个问题是您的产品线是否没有合适的解决方案? 我们计划测试 TPS2553(反向电压应用)您认为这对我们来说合适吗?

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    郑某本周已不在办公室。  我将尽力解决这个问题。

    TPS2553 可能适用。  它使用比较器来监测输入和输出。  如果 OUT 比中高 135mV、则禁用反向路径。  由于 RDSON 为 0.85-0.1 Ω、具体取决于封装型号、这意味着大约 1.35-1.5A 必须反向流经 FET 以使比较器跳闸。  较小的电流不会导致禁用反向路径。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric

    感谢您的回复Slight smile您是否有任何其他推荐解决方案可以实现低于 135mV 和更大 RDSON 等更低的触发电平。

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    这些器件刚刚转移到了我们的产品线。 请给我一点时间、我会与其他团队核实并回复您。

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rishika

    非常感谢您的反馈  

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    TPS2553 是实现导通状态反向电流保护的理想选择。 另外两种选择是在输入路径上使用外部阻断二极管或使用负载开关(不是为 USB 应用而设计,但功能非常相似)。  

    谢谢、

    Rishika Patel