Other Parts Discussed in Thread: TPS2116, TPS22919
器件型号: TPS2116
主题中讨论的其他器件: TPS22919
您好:
我对 TPS2116 进行了相当简单的设置、其中系统在 VBus (USB 5V) 和电池 (4.2V) 之间切换。
TPS2116 似乎只工作了很短的时间、然后由于某种原因、我在 Vin1 电源断开时在 Vin1 引脚上看到 Vin2。 换句话说、我看到 USB 输入端有电池电压。
我尝试更换一次板上的芯片,它有相同的行为. 我还尝试了上面没有 TPS 的电路板、并手动驱动 Vout、看看 Vout 是否会向 Vbus 反馈。 没有发生这种情况。
我添加了 TPS22919 来简单地布防或解除系统上的电池、Batt_en 上有一个下拉电阻、我也不使用 ST 引脚(它当前处于悬空状态)。

一段时间后、TPS 开始回送、然后我尝试循环使用 USB 和 VBAT、但仍然会在 VBus 上看到 Vbat。