This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61289:可编程 UVLO?

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1590518/tps61289-programmable-uvlo

器件型号: TPS61289

什么是数据表中的“可编程 UVLO“?

将 NMOSFET 与电阻分压器配合使用、用户可实现逻辑使能和可编程 UVLO、如图 6-2 所示。 EN 逻辑高电平必须大于使能阈值加上 NMOSFET Q1 的 Vth。 Q1 还消除了关断模式下从 VIN 通过 UVLO 电阻分压器接地的漏电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、

    可编程 UVLO 意味着可以通过 EN 引脚上的电阻分压器来配置 UVLO 阈值。 通过按如下所示添加 NMOS、EN 引脚还可以保持 EN 功能。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以使用微控制器设置阈值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、

    否、TPS61289 没有任何数字串行接口。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UVLO 阈值范围是多少? 我认为此表中可能包含信息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnny、

    该阈值可通过以下公式计算:Vth *Kdiv = VEN/UVLO

    Vth 是您需要的阈值

    KDIV 是分压器的比值:

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ven 是否为逻辑 1? 那么、Vdd 呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、

    VEN 是您之前指出的阈值。

    此致、

    Travis