This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2052B:原理图验证

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2052B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1590129/tps2052b-schematics-verification

部件号: TPS2052B

我附上了 IC TPS2502B 的原理图、您能回顾一下吗?
我在用于 HDMI 的 OUT1 和 OUT2 上遇到了背驱动器问题。 因此、有一条从 OUT 到 IN 的路径、由于稳压器的路径、我正面对一条从 IN 到 SOM 的背驱动。
稳压器输出电流的最大值为 2A、但 TPS2052B 所需的电流为 20mA。

因此、我在这一新设计中添加了一个肖特基二极管、如果需要实施一些措施、请联系您查看并提供反馈意见。

此致、
Irfan

TPS2052.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:

    我正在处理这个问题、并将返回给您。

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishika:

    对此的任何更新。

    此致、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Irfan:

    原理图看起来没有问题。 是的、输入端的二极管将防止任何反向电流。 但是、我会仔细检查放置位置以及它应该是在电容器之前还是之后、因为这些电容器提供了完整的接地路径。  

    谢谢、

    Rishika Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishika:

    请找到随附的稳压器部分快照、以供您参考。

    此致、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Irfan:

    二极管的位置很好。 但是、如果输入电容器非常大、则根据输入电压和输出电压的差异大小、浪涌电流也会增加;如果浪涌足够严重而损坏器件、则需要将二极管放置在电容器之后。  

    谢谢、

    Rishika Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishika:

    您建议的布局是稳压器部分还是电源开关侧?
    您能说它必须放置在哪里吗?

    此致、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rishika

    是否有任何更新?

    此致、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Irfan:

    您拥有的位置很 好。 很抱歉的困惑!  我的意思是、如果可能发生反向电流(输出电压大于输入)、那么它可能会导致反向浪涌。 这更适用于非常大的电容器、在这种情况下、电容器应放置在二极管之前。 原理图看起来很好。

    谢谢、

    Rishika Patel