Other Parts Discussed in Thread: TPS2052B
部件号: TPS2052B
我附上了 IC TPS2502B 的原理图、您能回顾一下吗?
我在用于 HDMI 的 OUT1 和 OUT2 上遇到了背驱动器问题。 因此、有一条从 OUT 到 IN 的路径、由于稳压器的路径、我正面对一条从 IN 到 SOM 的背驱动。
稳压器输出电流的最大值为 2A、但 TPS2052B 所需的电流为 20mA。
因此、我在这一新设计中添加了一个肖特基二极管、如果需要实施一些措施、请联系您查看并提供反馈意见。
此致、
Irfan