This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:DRA829 电源上的 PMIC (TPS65941213-Q1 和 TPS65941111-Q1) 失败

Guru**** 2771165 points

Other Parts Discussed in Thread: DRA829J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1592882/tps6594-q1-pmic-tps65941213-q1-and-tps65941111-q1-on-dra829-powon-failed

器件型号: TPS6594-Q1
Thread 中讨论的其他器件: DRA829J

您好:

   我制作了一个使用 TPS65941213-Q1 和 TPS65941111-Q1 的电路板来为 DRA829J 供电。

   起初,一切都运行良好。 但是、在测试过程中、我意外导致电源短路。 重新启动后、我发现 TPS65941213-Q1 和 TPS65941111-Q1 的所有降压和 LDO 输出都失败、但 Vout_ldovint 和 Vout_ldovrtc 仍输出 1.8V 的情况除外。 如何将这两个 PMIC 电源恢复到正常运行状态?

  谢谢!

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fanliang、

    很遗憾听到这个消息、根据短接到哪个电源轨的电源、PMIC、PCB 或其他 IC 可能会受到一些损坏。

    为了更接近启动序列可能出现的问题、请参阅下面 DRA829J (J721E) 用户指南中的

    如果负载或 PMIC 本身发生一些损坏(不太可能发生)、线路上可能存在泄漏且 RV_SEL 位已启用、则会检查残余电压、如果未将其移除、PMIC 将不会尝试上电、直到其被移除。 该位是 ASIL-D 等级的一部分、可以防止以安全的名义上电。

    可以采取哪些措施来缩小上电故障的范围。

    • 如果可能、通过使能端(引脚 20)按顺序断电、有关上电序列、请参阅用户指南
    • 根据数据表、检查是否存在任何高于 150mV 的电压 (TPS65941213 上的使能(引脚 20)从低电平上升到高电平)。
    • 对于 PMIC 的反馈线路、请验证连接是否正确、因为使用了一些降压转换器和 LDO 来监控外部器件
      • 在这种情况下 、请确保已启用 VDD_MCUIO_3V3_LS、如果没有启用
    • 如果可能、如果 VIO_IN(引脚 48)、I2C 上拉电阻和 VCCA 通电、则可以使用 I2C 读取器探测 I2C 线路、读取器件地址为 0x48、0x4C、读取 I2C 地址(寄存器)为 0x5A - 0x6C、这些是中断寄存器、其中包含有关 PMIC 上电故障具体原因的更准确信息。

    这些是有关如何进行故障排除的建议。

    BR、

    Nicholas McNamara