This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCG28826:VCC 如何在突发模式下进行调节

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: UCG28826, UCG28826EVM-093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1592487/ucg28826-the-vcc-how-to-regulate-in-the-burst-mode

器件型号: UCG28826

请问如何在突发模式期间调节 VCC 电压? 长低频突发是否会使 VCC 下降?  

BR、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    UCG28826 是自偏置和 自偏置电路、但考虑到器件周围的元件在数据表建议的范围内使用、因此该电路旨在在器件的整个工作范围内保持 VCC 高于 UVLO 阈值。 更多详细信息、请参阅 数据表中的“7.4.1 自偏置和无辅助检测“一节。

    谢谢

    此致

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anita:

    数据表未说明 如何在突发模式期间调节 VCC 电压? 长低频突发是否会使 VCC 下降? 请帮助回答问题。 谢谢  

    BR、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    在突发模式期间、VCC 不会下降、如前所述、该器件会自偏置、并将在整个负载期间保持所需的 VCC。 请参考以下 UCG28826EVM-093 () 上的波形、在突发模式下、VCC 正在调节。

    下一个问题是该 VCC 如何调节? >>本 TI NDA /机密信息、因此无法披露。 但是,如果您需要更多信息,我们可以通过邮件连接。  

    谢谢

    此致

    Anita