Other Parts Discussed in Thread: UCG28826, UCG28826EVM-093
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: UCG28826
请问如何在突发模式期间调节 VCC 电压? 长低频突发是否会使 VCC 下降?
BR、
Gary
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UCG28826, UCG28826EVM-093
器件型号: UCG28826
请问如何在突发模式期间调节 VCC 电压? 长低频突发是否会使 VCC 下降?
BR、
Gary
您好、Gary、
UCG28826 是自偏置和 自偏置电路、但考虑到器件周围的元件在数据表建议的范围内使用、因此该电路旨在在器件的整个工作范围内保持 VCC 高于 UVLO 阈值。 更多详细信息、请参阅 数据表中的“7.4.1 自偏置和无辅助检测“一节。
谢谢
此致
Anita
您好、Gary、
在突发模式期间、VCC 不会下降、如前所述、该器件会自偏置、并将在整个负载期间保持所需的 VCC。 请参考以下 UCG28826EVM-093 () 上的波形、在突发模式下、VCC 正在调节。



下一个问题是该 VCC 如何调节? >>本 TI NDA /机密信息、因此无法披露。 但是,如果您需要更多信息,我们可以通过邮件连接。
谢谢
此致
Anita