Other Parts Discussed in Thread: UCC33421-Q1, UCC14131-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: UCC14131-Q1
主题中讨论的其他元件: UCC33421-Q1、
您好!
根据 UCC14131QDWNRQ1 的数据表、该器件支持的最小次级侧电压为 10V。
我有一个应用、将输出电压降至 5V 会让我受益匪浅。 我在原型 PCB 上进行了测试、通过更改反馈网络、我能够从转换器获得 5V 电压。
我正在使用的设置不需要对称电源、我只需要 5V 单端输出。 次级侧的预期功率要求低于 200mW。
在 5V 输出电压下使用此超出规格的器件有哪些风险?
提前感谢您的帮助!
此致、
Adam