Other Parts Discussed in Thread: BQ25756
器件型号: BQ25756
您好的团队、
我设计了适用于 4 节磷酸铁锂电池的 BQ25756 充电器 (LiFePO4 Battery_Charger_Schematic.pdf)。
设计参数为:
- 电池充电电压=14.6V。 电池的建议充电电压为 14.4-14.7V
- 电池充电电流限制= 2A
- 输入充电电流限值= 3.84A
我面临两个主要问题:
1.充电电流与电阻编程的电流不对应。 万用表在 0.5A 而不是 2A 处测量它。 内部 ADC 的读取电流为 1.8A。 即使对 I2C 寄存器进行编程以覆盖输入和电荷限制(通过禁用 I_LIMHIZ 和 I_CHG 引脚)、充电也会以设定值的 25%发生、并且 ADC 会读取实际电流的 400%。 电压检测 ADC 与手动测量完全对应。
2.在我甚至可以开始充电之前、需要通过 I2C 禁用 TS 引脚。 我假设我将错误的电阻连接到 TS 引脚。
理想情况下、我希望开箱即用、以正确的参数进行充电、而无需任何 I2C 干预。
提前感谢您的帮助。