This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:BQ25756 电流检测不准确

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1594102/bq25756-bq25756-current-sensing-inaccurate

器件型号: BQ25756

您好的团队、

我设计了适用于 4 节磷酸铁锂电池的 BQ25756 充电器 (LiFePO4 Battery_Charger_Schematic.pdf)。

设计参数为:

  1. 电池充电电压=14.6V。 电池的建议充电电压为 14.4-14.7V
  2. 电池充电电流限制= 2A
  3. 输入充电电流限值= 3.84A

我面临两个主要问题:
1.充电电流与电阻编程的电流不对应。 万用表在 0.5A 而不是 2A 处测量它。 内部 ADC 的读取电流为 1.8A。 即使对 I2C 寄存器进行编程以覆盖输入和电荷限制(通过禁用 I_LIMHIZ 和 I_CHG 引脚)、充电也会以设定值的 25%发生、并且 ADC 会读取实际电流的 400%。 电压检测 ADC 与手动测量完全对应。
2.在我甚至可以开始充电之前、需要通过 I2C 禁用 TS 引脚。 我假设我将错误的电阻连接到 TS 引脚。

理想情况下、我希望开箱即用、以正确的参数进行充电、而无需任何 I2C 干预。

提前感谢您的帮助。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否在 SRP/SRN 引脚上读取差分电压? ADC 并未指定精度、但事实上它读数的值接近设定电流、这使我认为引脚上的电压可能会向充电器指示充电电流为 2A。

    TS 引脚位于边框上、但应该没有问题。 正常温度区域介于 45%和 68%之间。 您的原理图显示为 50%。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    最新测量:
    ADC BAT 电流:1.8A
    测量的 BAT 电流:0.42A
    测量的 SRP/SRN 电压:2.3mV

    此致、

    Xander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    SRP/SRN 的先前测量是在 5m Ω 检测电阻上进行的。 直接在 SRP 和 SRN 处测量的读数为 9.4mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xander、

    SRN/SRP 上的 9.4mV 表示 1.88A。我不确定是什么原因导致检测电阻和 SRN/SRP 引脚之间出现差异。 您可以检查电流检测网络周围的电路板吗? 不应有电流流过 10 欧姆电阻器而导致此差异。

    此致、
    Michael Bradbourne